VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 新型 SMR1DZ 与 SMR3DZ
 

Vishay 新型 SMR1DZ 与 SMR3DZ 超高精度 Z 箔模塑表面贴装电阻将 ±0.05ppm/°C 的典型 TCR、额定功率时 ±5ppm 的 PCR、±0.01% 的低容差及高于 25,000V 的静电放电 (ESD) 额定值进行了完美结合

器件具柔性的端子、5Ω~80kΩ 的宽泛导通电阻范围 及±0.005% 的负载寿命稳定性

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 10 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型 SMR1DZ 及 SMR3DZ 超高精度 Z 箔表面贴装电阻,这些电阻在 0°C~+60°C 范围内的典型 TCR 低至 ±0.05ppm/°C,在 -55°C~+125°C 范围内低至 ±0.2ppm/°C,在额定功率时具有 ±5 ppm 的出色 PCR(“∆R,由于自加热”),并且具有 ±0.01% 的容差,以及 0.005% 的负载寿命比稳定性。

这些新型电阻基于 Vishay 的突破性“Z 箔”技术,该技术极大降低了电子组件对周围环境变化 (TCR) 及应用功率变化 (PCR) 的敏感度。与其它任何电阻技术相比,Z 箔技术将稳定性提高一个数量级,从而可使设计人员确保在固定电阻应用中实现高精确度。

这些器件具有柔性的端子,可确保因热膨胀系数 (CTE) 的差异导致的来自 PCB 的应力转移最小,它们具有 5Ω~80kΩ 的宽电阻范围,并且为设计人员提供了任何容差的任何值,以满足他们的特定应用要求。

这些新器件的应用包括高精度放大器;高精度仪表;医疗及自动化测试设备;高端立体声设备;电子束扫描与记录设备;军事、航空及井下设备与仪表。

SMR1DZ 在 70°C 时额定功率为 250mW,而 SMR3DZ 在 70°C 时额定功率为 600mW。这两个器件均具有 ±0.005% 的负载寿命稳定性(70°C 时使用寿命为 2000 小时);不足 0.1 PPM/ºC 的低电压系数;低于 -40dB 的电流噪声;0.05 µv/ºC 的低热 EMF。它们均具有 1.0ns 的快速上升时间,且无振铃,并且采用了无电感 (<0.08 μH)、无热点的设计。这些电阻具有最高的 ESD 抗扰性,可经受住 25kV 以上的静电放电,因此具有更高可靠性。

目前,这些新型 Z 箔电阻的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

Bulk Metal 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

 
Z-Foil
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account