VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 新型 DSMZ 超高精度 Z 箔表面贴装分压器
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales
 

Vishay 新型 DSMZ 超高精度 Z 箔表面贴装分压器 将低于 0.1ppm/°C (0°C~+60°C) 的典型 TCR 跟踪、 额定功率时 5ppm 的 PCR 跟踪、±0.01% 的匹配容差 及高于 25,000V 的静电放电 (ESD) 额定值进行了完美结合

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 10 月 19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型 DSMZ超高精度 Z 箔表面贴装分压器,该器件在 0°C~+60°C 范围内的 TCR 低至 ±0.05ppm/°C,在 -55°C~+125°C 范围内低至 ±0.2ppm/°C,在额定功率时具有 5ppm 的 PCR 跟踪(“∆R,由于自加热”),并且具有 ±0.01% 的匹配容差,以及 ±0.005% 的负载寿命稳定性。

该新型 DSMZ分压器基于 Vishay 突破性的“Z”箔技术,该技术优胜于当今面向需要超高精度及稳定性的应用的其他所有电阻技术。Z 箔技术极大降低了电阻元件对环境温度变化 (TCR) 及应用功率变化 (PCR) 的敏感度,并且与其他任何电阻技术相比,稳定性提高了一个数量级,从而使设计人员能够在固定电阻应用中确保高准确度。

DSMZ分压器在面积为 4.06mm×2.69mm、高度为 1.60mm 的单个表面贴装封装中提供了匹配的一对 Bulk Metal® Z 箔电阻。该器件的功能包括在 70°C 时具有 ±0.005% 的负载寿命稳定性,使用时间长达 2000 小时;每电阻的电阻范围介于 100Ω~10kΩ;70°C 时每电阻的额定功率为 0.05W;电流噪声低于 -40dB;可经受住 25,000V 的静电放电 (ESD)。DSMZ提供了无振铃的 1~10ns(取决于电阻值)快速上升时间,并且采用了无电感、非热区设计。

新型 DSMZ分压器的应用将包括仪表与差分放大器、桥接网络、桥接电路中的射电臂、医疗与测试设备,以及军事与航天系统。与分立电阻及匹配的电阻对相比,DSMZ提供了更高的性能以及更有效地使用板面空间,且还可定制,可符合非标准技术及应用要求。

目前,可通过 Vishay 的快速通道原型服务提供该 DSMZ分压器的样品及量产批量,原型样品的供货周期为 2~5 天,生产订单的供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

Bulk Metal 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

 
DSMZ
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account