VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Neue PTC-Thermistoren von Vishay
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/thermistors/sales
 

Neue PTC-Thermistoren von Vishay bieten direkten Netzanschluss und Oberflächentemperaturen von 100ºC bis 200ºC für Heizungsapplikationen

Selbstregelnde PTC-Thermistoren minimieren die Bauteilanzahl und Bauteilkosten in Heizanwendungen

Malvern, Pennsylvania (USA) - 24. Oktober 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von selbstregelnden PTC- (Positive Temperature Coefficient) Thermistoren für Heizanwendungen.

Die direkt geheizten PTC-Thermistoren der SeriePTCHPwurden optimiert für den Einsatz als Heizelemente in Haushaltgeräten wie thermische Aktoren, Insektenvernichter, Parfümzerstäuber und kleine Warmhalteplatten. Die selbstregelnden Thermistoren machen einen Thermostaten oder sonstige Steuerschaltungen überflüssig und minimieren dadurch die Anzahl der benötigten Bauteile und die damit verbundenen Kosten.

Die PTC-Thermistoren der FamiliePTCHPhaben einen Widerstandswert von 1200 Ω bei +25ºC mit einer Toleranz von ±35% und sind für eine Nennspannung von 230 VAC und eine maximale Spannung von 265 VAC spezifiziert. Die Thermistoren sind für den Betriebstemperaturbereich von –40ºC bis +85ºC und für Oberflächentemperaturen von 100ºC bis 200ºC ausgelegt.

Die Bauteile besitzen eine klemmfähige Ag-Metallisierung und erfüllen die Anforderungen der Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC.

Die neuen PTC-Thermistoren sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
PTCHP
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account