VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社の大電流用新トロイダルインダクタ
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/inductors/sales
 

ビシェイ社、水平/垂直の2種類のマウントオプション、業界最小のインダクタンス0.47 µHと低直流抵抗が特長の新タイプ高温用トロイダルインダクタを発売

業界最高の定格電流36A(Max)/飽和電流50A(Max)の大電流デバイス

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年11月 14日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、業界最高の定格電流/飽和電流と業界最小の直流抵抗を持つ高温大電流トロイダルインダクタのシリーズで最初のサイズとなるデバイスを発表した。

新タイプTJ5-HTは定格動作温度が+200℃の低EMIトロイダルインダクタで、自動車用、産業用、油井等のボーリング機器用に使われるスイッチング電源、EMI/RFI フィルタ、出力チョークなどに最適なデバイス。

この低コストデバイスは水平取付けと垂直取付けを選ぶことができるため、基板上のレイアウトが容易になる。インダクタンス値は11種類で、直流抵抗の範囲は0.29~0.0024Ω(垂直マウント)と0.3~0.003Ω(水平マウント)。

TJ5-HTのインダクタンス範囲は470 µH~0.47 µHと非常に広く、インダクタンス値により定格電流は 2.8~36A、飽和電流は1.5~50Aの範囲となる。また磁気放射が小さくRoHSにも適合しているほか、特注でインダクタンス値や定格電流を指定することもできる。

TJ5-HTインダクタのサンプルおよび製品は即納が可能で、量産時の納期は10週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
071206inductor
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account