|
For more information: Vishays neuer Eingang-Positionssensor mit Gewindebefestigung im Format 09 basiert auf Hall-Effekt-Technologie und eignet sich für den Einsatz unter erschwerten UmgebungsbedingungSensor deckt alle elektrischen Winkel bis 360 ohne toten Bereich ab; hervorragende Linearität bis hinab zu ±0,5%, Lebensdauer über 10 Millionen Zyklen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. November 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen Eingang-Positionssensor mit Gewindebefestigung im Format 09 (22,2 mm), der auf der Hall-Effekt-Technologie basiert und sich für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen eignet. Dank der Hall-Effekt-Technologie kann der neue Sensor351 HEin Umgebungen eingesetzt werden, in denen er hochfrequenten Vibrationen bis 20 G, Stoßbelastungen bis 50 G und Temperaturen im Bereich von –45ºC bis +125ºC ausgesetzt ist; das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen Technologien. Der Sensor wurde optimiert für den Einsatz als Sensor für Fußpedale, Gashebel, Steuerräder, Ruder, Autopilot-Systeme, Drive-by-wire-Systeme, Lift- und Shuttle-Systeme, Neigungsüberwachungs- und -steuerungssysteme und Federungssysteme in Schiffen, Flugzeugen, Raumfahrzeugen, Gabelstapler-LKWs, landwirtschaftlichen Maschinen und Automobilen. Der Sensor deckt alle elektrischen Winkel bis 360º ohne toten Bereich ab und bietet eine hervorragende Linearität bis hinab zu ±0,5%. Er bietet eine lange Lebensdauer von über 10 Millionen Zyklen und weist über die gesamte Lebensdauer keine Linearitätsdrift auf. Der neue Sensor ist für eine Betriebsspannung von 5 V ±10% ausgelegt (andere Betriebsspannungen auf Anfrage). Der typische Betriebsstrom beträgt 10 mA bzw. 16 mA für den PWM-Ausgang. Der Sensor ist gegen Überspannungen bis +20 V und Rückspannungen bis –10 V geschützt. Der empfohlene Lastwiderstand beträgt 4 kΩ für den Analogausgang bzw. 1 kΩ für den PWM-Ausgang. Ausführungen mit redundanten Ausgangssignalen sind auf Anfrage erhältlich. Muster des Sensors351 HEsind sofort lieferbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q4/2007 lieferbar; bei größeren Bestellmengen beträgt die Lieferzeit 12 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|