|
For more information: 尺寸为 09 的 Vishay 新型单匝衬套位置传感器 采用霍尔效应技术,面向恶劣环境中的应用器件提供了无死区、最高达 360°的所有电气角度、 低至 ±0.5% 的线性,以及多于 1000 万个周期的长使用寿命
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 11 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出尺寸为 09(22.2mm)的新型单匝、衬套位置传感器,该器件采用霍尔效应技术,面向恶劣环境中的应用。 新型 351 HE的霍尔效应技术使其能够在高达 20G 的高频率振动、高达 50G 的冲击条件下在 –45°C~+125°C 的温度范围内工作,因此其具有比其他技术更胜一筹的强大优势。 该传感器专为在航海、航空电子、叉车、农用设备及汽车应用中的脚踏板位置传感器、油门位置传感器、方向盘位置传感器、方向舵定位、自动领航反馈、线控驱动、升降机与飞梭(lift and shuttle)位置传感器、倾斜控制与倾斜定位反馈、以及悬挂系统位置传感器而进行了优化。 凭借无死区、最高达 360°的所有电气角度,该器件具有低至 ±0.5% 的精确线性。该传感器具有超过 1000 万个周期的较长使用寿命,并且可在该器件的整个使用寿命中连续工作,不会出现线性漂移。 这种新型传感器的电源电压为 5V ±10%,根据要求可提供其他电压值。该器件的典型电源电流为 10mA,对于 PWM 输出为 16mA。该传感器可提供 +20V 的过压保护,以及 –10V 的反向电压保护。建议对于模拟输出的负载电阻为 4kΩ,对于 PWM 输出的负载电阻为 1kΩ。根据要求可提供冗余输出信号。 目前,351 HE的样品已可提供。量产批量将于 2007 年第四季度开始提供,大宗订单的供货周期为 12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|