VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 推出业界首款采用 CLCC-6 扁平陶瓷封装的 SMD LED
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/leds/sales
 

Vishay 推出业界首款采用 CLCC-6 扁平陶瓷封装的 SMD LED, 实现了 40k/W 低热阻与 2800mcd~9000mcd 高光功率的完美结合

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 12 月 12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用 CLCC-6 扁平陶瓷封装的业界第一个高强度黄色、淡黄色及白色功率 SMD LED 系列,该系列 LED 具有 40K/W 或 60K/W 的低热阻以及 2800mcd~9000mcd 的高光功率,主要面向对热敏感的应用。

凭借仅 0.9mm 的超薄厚度,VLMK62, VLMY62, 及VLMW62器件的 CLCC-6 扁平陶瓷封装允许使用额外电流驱动,以实现最大光输出,同时可保持最长 50,000 小时的较长使用寿命,从而使它们在热管理为关键考虑因素的应用中成为理想光源。

这些新型 LED 专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型的终端产品包括手持式移动终端,例如手机及 PDA;交通灯;广告显示屏;自行车车灯;家电,例如洗衣机、烘干机及冰箱;外部汽车照明装置,例如转向灯及刹车灯。

该系列中的所有器件均具有 60°的半强度角,可与 IR 回流焊工艺兼容,并且符合 CECC 00802 及 J-STD-020C 标准。根据 JEDEC Level 4a 标准预处理的 CLCC-6 封装无铅 (Pb),且符合 RoHS。这些 LED 通过了 AEC-Q101汽车标准认证。

器件规格表

VLMK62
VLMY62
VLMW62
颜色
淡黄色
黄色
白色
技术
AlInGaP
AlInGaP
InGaN
光强度范围
2800 mcd to 5600 mcd
2800 mcd to 5600 mcd
2800 mcd to 9000 mcd
光通量
8800 mlm to 17600 mlm
8800 mlm to 17600 mlm
8800 mlm to 28300 mlm
光效率
35 lm/W
35 lm/W
30 lm/W
ESD 耐压值
Up to 2 kV
Up to 2 kV
Up to 1 kV
功耗
450 mW
450 mW
650 mW
正向电压
Up to 3.0 V
Up to 3.0 V
Up to 4.3 V
热阻结/引脚
60 K/W
60 K/W
40 K/W
热阻结/环境
110 K/W
110 K/W
90 K/W
封装兼容性
PLCC6
PLCC6
PLCC6

目前,最新 VLMx62 系列高强度功率 SMD LED 的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
CLCC-6 Flat LED
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account