|
For more information: Vishay 推出业界首款采用 CLCC-6 扁平陶瓷封装的 SMD LED, 实现了 40k/W 低热阻与 2800mcd~9000mcd 高光功率的完美结合
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 12 月 12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出采用 CLCC-6 扁平陶瓷封装的业界第一个高强度黄色、淡黄色及白色功率 SMD LED 系列,该系列 LED 具有 40K/W 或 60K/W 的低热阻以及 2800mcd~9000mcd 的高光功率,主要面向对热敏感的应用。 凭借仅 0.9mm 的超薄厚度,VLMK62, VLMY62, 及VLMW62器件的 CLCC-6 扁平陶瓷封装允许使用额外电流驱动,以实现最大光输出,同时可保持最长 50,000 小时的较长使用寿命,从而使它们在热管理为关键考虑因素的应用中成为理想光源。 这些新型 LED 专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型的终端产品包括手持式移动终端,例如手机及 PDA;交通灯;广告显示屏;自行车车灯;家电,例如洗衣机、烘干机及冰箱;外部汽车照明装置,例如转向灯及刹车灯。 该系列中的所有器件均具有 60°的半强度角,可与 IR 回流焊工艺兼容,并且符合 CECC 00802 及 J-STD-020C 标准。根据 JEDEC Level 4a 标准预处理的 CLCC-6 封装无铅 (Pb),且符合 RoHS。这些 LED 通过了 AEC-Q101汽车标准认证。 器件规格表
目前,最新 VLMx62 系列高强度功率 SMD LED 的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|