|
For more information: Neuer elektro-/pyrotechnischer Zündwiderstand von Vishay ist das erste Bauteil dieser Art am Markt, das den Joule-Effekt nutzt, extrem kurze Zündzeiten bis hinab zu 50 µs ermöglicht und ein "No Fire/All Fire"-Verhältnis bis zu 70% bietetZündenergien bis hinab zu 50 µJ, Widerstandswertebereich von 2 R bis 10 R
Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Dezember 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Dünnschichtwiderstand, der speziell auf die hohen Anforderungen von Pyrotechnik-Ingenieuren zugeschnitten ist. Der neue EPICEPIC- (Electro-Pyrotechnic Initiator) Widerstand ist das erste Bauteil dieser Art am Markt, das den Joule-Effekt zum Zünden nutzt, extrem kurze Zündzeiten bis hinab zu 50 µs ermöglicht und ein "No fire/all fire"-Verhältnis bis zu 70% bietet. EPIC-Widerstände, auch als Brückenwiderstände bekannt, sind resistive Elemente, die elektrische Energie nach einem definierten elektro-thermischen Profil in Wärmeenergie umwandeln, um so eine Abfolge von pyrotechnischen Ereignissen in einer kontrollierten energetischen Reaktion auszulösen. Der neue Widerstand von Vishay wurde optimiert für Anwendungen wie: Anzündinitiatoren in automobilen Sicherheitssystemen für Airbags und sonstige Sicherheitseinrichtungen; militärische Schleudersitzsysteme, Absprengsysteme von Luftraketen, Aktivierer für Artilleriegeschosse und Panzerabwehrminen; Bergbau- und Abrisssysteme. Das Bauteil bietet Zündenergien bis hinab zu 50 µJ und deckt den Widerstandswertebereich von 2 R bis 10 R ab; es zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit sowie vorhersehbares, reproduzierbares Verhalten aus. Der Widerstand wird standardmäßig im 0603-Gehäuse angeboten (andere Größen auf Anfrage); er ermöglicht es auf diese Weise die Zündenergie vorzugeben und ist mit diversen pyrotechnischen Materialmischungen (auch solchen, die keinen Primer erfordern) kompatibel. Der neue EPIC EPIC-Widerstand von Vishay ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|