|
For more information: Vishay präsentiert neue SPDT-Hochspannungs-Analogschalter DG469 und DG470 für unipolare oder bipolare Betriebsspannung – nur 3,6 Ω On-Widerstand und 0,4 Ω WelligkeitDG470 mit Enable-Anschluss für sicheres Einschalten und zum Schutz vor Signal- oder Betriebsspannungskurzschlüssen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Januar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) today präsentiert zwei neue Hochspannungs-SPDT-Analogschalter (Single-Pole Double-Throw, einpoliger Umschalter) für unipolare oder bipolare Betriebsspannung. Die neuen AnalogschalterDG469undDG470unterscheiden sich nur darin, dass derDG470einen Enable-Anschluss besitzt, über den alle Schalter in den hochohmigen Zustand gebracht werden können. Dadurch ist gewährleistet, dass beim Einschalten keine Signale oder Betriebsspannungen kurzgeschlossen werden. Die neuen Schalter wurden für folgende Anwendungen optimiert: Schalten von Audio- und Videosignalen; Sample-and-hold-Systeme; Präzisions-Datenerfassung; Relais-Ersatz; Betriebsspannungsrouting in Audio-Geräten, automatischen Prüfeinrichtungen, industriellen Systemen, Kommunikationssystemen, xDSL-Modems, automobilen und avionischen Systemen und medizinischen Geräten. Der insbesondere für Messgeräte- und Betriebsspannungsrouting-Anwendungen vorgesehene Enable-Anschluss desDG470ermöglicht es, sowohl die Eingänge als auch die Ausgänge abzuschalten. Dadurch ist gewährleistet, dass Signale und Betriebsspannungen erst nach Aktivieren des Enable-Anschlusses angelegt werden. Dieser Anschluss kann auch zum schnellen Abtrennen der Ein- und Ausgänge im Fehlerfall benutzt werden. In Audio-Anwendungen eignet sich dieser Anschluss zum Stummschalten. Die AnalogschalterDG469undDG470haben sehr niedrige On-Widerstände von nur 3,6 Ω (typ.) bzw. 4,2 Ω (max.) mit einer Welligkeit von 0,4 Ω (typ.). Beide ICs sind für einen maximalen Dauerstrom von 120 mA ausgelegt; das ist wichtig, wenn das IC als Relais-Ersatz oder zum Schalten von Betriebsspannungen verwendet wird. Die maximal zulässige Betriebsspannung beträgt 44 V und die Isolation 57 dB bei 1 MHz. Die neuen Hochspannungs-Analogschalter sind voll spezifiziert für eine bipolare Betriebsspannung von ±5 V oder ±15 V und eine unipolare Betriebsspannung von 12 V; die Signalspannung an den Ein- und Ausgängen kann bis zu ±15 V betragen. Die Schalter haben eine sehr geringe Verlustleistung von nur 66 µW. Die typischen Schaltzeiten betragen nur 129 ns (tON) bzw. 80 ns (tOFF). Die Schaltschwellen aller digitalen Eingänge betragen 0,8 V bzw. 2.4 V; die Chips sind dadurch mit Niederspannungs-CMOS/TTL-Bausteinen kompatibel. Alle Schalter leiten im durchgeschalteten Zustand gleich gut in beiden Richtungen und können Eingangssignale bis zur Höhe der Betriebsspannung verarbeiten. Die ICs sind im MSOP-8-Gehäuse oder SOIC-8-Gehäuse erhältlich. DerDG469kann als Ersatz für den Industriestandard DG419 von Vishay Siliconix verwendet werden; er zeichnet sich durch einen niedrigeren On-Widerstand (4,2 Ω statt 35 Ω) aus und erfordert keine separate VL-Logik-Betriebsspannung. DerDG469kann als anschlusskompatibler Ersatz für den MAX4659 verwendet werden; er bietet im Vergleich zu diesem einen erheblich geringeren On-Widerstand, eine drastisch geringere Leistungsaufnahme, einen höheren maximalen Schaltstrom (120 mA im Vergleich zu 30 mA) und einen größeren Temperaturbereich. Die AnalogschalterDG469undDG470sind ab sofort lieferbar. Produktionsstückzahlen sind ab November 2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen. Beide ICs sind in Ausführungen für den Standardtemperaturbereich –40º C bis +85ºC und den erweiterten Temperaturbereich (–40º C to +125ºC) erhältlich.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. |