VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:ON抵抗3.6Ω(平坦度0.4Ω)の単電源/2電源 、高電圧SPDTアナログスイッチDG469 /DG470、ビシェイ社から新発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: Bob Decker, Wall Street Communications
phone 1.415.409.0233  fax 1.650.618.1512  e-mail bob.decker@wallstcom.com
 

ON抵抗3.6Ω(平坦度0.4Ω)の単電源/2電源 、高電圧SPDTアナログスイッチDG469 /DG470、ビシェイ社から新発売

DG470は信号や電源の短絡を防ぎ電源投入時の 「安全な状態」を確保するイネーブルピン付き

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年1月 10日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、高電圧、単電源/2電源の単極双投(SPDT)アナログスイッチの新製品2種を発売した。

DG469DG470は基本的に同じデバイスで、DG470はイネーブルピン付きという点のみが異なる。イネーブルピンは、電源ON時に信号や電源が短絡しないようすべてのスイッチを高インピーダンス状態にして「安全な状態」を保つ。

新タイプのスイッチは、オーディオ機器、自動試験装置、産業用機器、通信システム、xDSLモデム、自動車用機器、航空機搭載機器、医用電子機器など様々な用途でオーディオ信号やビデオ信号の切り替え、サンプルホールド回路、高精度のデータ収集、リレー機能の置き換え、電源系統の切り替えなどに使われる。

計装機器や電源の切り替えに使用する場合、DG470のイネーブルピンを使って入力と出力を切り離せるため、ピンをアクティブ状態にするまでは信号や電源を完全に切り離した状態が保証される。また障害状態が発生した時など、イネーブルピンが素早く回路を切り離し、オーディオ信号の切り替えでは、「ミュート」機能を実現する。

DG469DG470のON抵抗は標準値で3.6Ω(最大4.2Ω)と非常に低く、平坦度も0.4Ωと小さい。両デバイスとも連続定格電流が120 mAで、これはリレーの置き換えや電源系の切り替えには特に重要な定格となる。また供給電圧の最大定格は44V、アイソレーションは1 MHzで57dBを達成している。

この高電圧デバイスは±5 Vおよび±15 Vの2電源動作および12 Vの単電源動作用の仕様が完全に規定されており、またアナログ信号の電圧範囲は入出力とも最大±15Vまで対応する。動作時の消費電力は66 µWと非常に小さく、スイッチング速度は標準値で129 ns(tON )/80 ns(tOFF)と高速である。

デジタル入力はすべて論理スレッショルド電圧が0.8 V/2.4 Vに設定されており、低電圧CMOS/TTL論理レベルに適合する。各スイッチのON時、正負の両方向とも同じ特性で導通し、また上下の電源供給電圧までの信号を扱うことができる。パッケージはMSOP-8またはSOIC-8を選択可能。

DG469は業界標準となっているビシェイ・シリコニクス社のDG419を改良したデバイスで、ON抵抗が35Ωから4.2Ωに下がり、また論理回路側の供給電圧VLを別途供給する必要がなくなっている。またDG469はMAX4659ともピン互換で、この場合もON抵抗が小さく、劇的な低消費電力化が図られ、スイッチング電流が大きく(30mAに対し120mA)、温度範囲が広いといった改善が得られる。

SPDTアナログスイッチDG469DG470は現在サンプル提供中。製品の出荷は2007年11月に開始される予定で、大量注文時の納期は6~8週間となっている。

両デバイスとも、標準温度範囲(-40~+85℃)と拡張温度範囲(-40~+125℃)の2種類の仕様で提供される。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
DG4xx
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account