Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 3V 红外接收器系列具有更高的灵敏度, 低 70% 的工作电流、2.5V~5.5V 的更宽泛电源范围 及更高的 EMI 与 ESD 抗扰性


3-V Infrared Receivers
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布利用可在光线较低的情况下将器件灵敏度提高一倍的新一代 IC 升级其 3V 红外接收器的性能。

该 IC 是 IR 接收器性能的主要决定因素之一,此外还有光电二极管及光封装本身。灵敏度会直接影响接收器的接受范围,并且在大多数红外接收器应用中极为重要。

凭借新器件实现的进一步改进包括器件工作电流降低了 70%,为 0.35mA;2.5V~5.5V 的更广泛电压范围;更出色的 EMI 及 ESD 抗扰性。

从本月开始,该新型 IC 将成为所有采用通孔封装的 Vishay 3V 及 5V 红外接收器的标准功能。这些更新的器件可在 Vishay 网站上根据它们以 TSOP3…(除 SMD 封装 [TSOP36…] 外)开头的部件编号以及根据数据表标题中的“New”单词加以识别。

如欲获得 Vishay 红外接收器产品的完整列表,请访问:http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/.

当前计划不提高这些新系列接收器的价格,对于 Vishay 客户,这即会有效地转变成更出色的性价比。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword