Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Neues Frontplattenpotentiometer P30L von Vishay Sfernice im kompakten Gehäuse der Schutzklasse IP67 bietet lange Lebensdauer von 1 Million Zyklen und Temperaturkoeffizienten bis hinab zu ±150 ppm/º C

Hohe Belastbarkeit von 2 W bei 70º C, hohes Betätigungsdrehmoment von 0,03 Nm, Cermet-Widerstandselement für erhöhte Zuverlässigkeit und Robustheit in industriellen Steuerkonsolen


P30L

Products mentioned:

P30L
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Januar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert ein neues, langlebiges Frontplattenpotentiometer mit einer hohen Belastbarkeit von 2 W, einem niedrigen Temperaturkoeffizienten und einem hohem Betätigungsdrehmoment.

Das neue PotentiometerP30Lbietet eine Lebensdauer von 1 Mio Zyklen (zum Vergleich: herkömmliche Frontplattenpotentiometer haben eine Lebensdauer von 100.000 Zyklen). Das vereinfacht die Ersatzteilhaltung, erhöht die Zuverlässigkeit des Endprodukts und verringert die Produktionskosten.

Das neue Potentiometer hat ein vollständig dichtes Gehäuse (Schutzklasse IP67) mit Reinzinn-Anschlüssen. Es ist vorgesehen für industrielle Bedienkonsolen, Heavy-Duty-Steuerungen, Steuerungen in Automobilen und Off-Road-Fahrzeugen sowie Anwendungen unter widrigen Umgebungsbedingungen in Endprodukten wie LKWs und Zugmaschinen, Werkzeugmaschinen, Heizungs-, Kühl- und Klimaanlagen, Schweißgeräten, militärischen, landwirtschaftlichen und wasserfesten Geräten.

Mit einem Durchmesser von nur 19,7 mm ist das neue Potentiometer eine kompakte Alternative zu anderen 2-W-Frontplattenpotentiometern. Sein Cermet-Widerstandselement bietet eine höhere Stabilität als Kohleschicht-Widerstandselemente, und durch seine Spannungsfestigkeit von 2500 Veff ist es zuverlässiger und robuster. Es werden auch kundenspezifische Wellenausführungen angeboten.

Das neue Potentiometer von Vishay Sfernice bietet ein hohes Betätigungsdrehmoment von 0,03 Nm und ein Endanschlag-Drehmoment von 0,7 Nm. Das Potentiometer ist mit vier Widerstandswerten zwischen 1 kΩ und 50 kΩ erhältlich. Die maximale Betriebsspannung beträgt zwischen 44.7 V und 300 V; die typische Kontaktwiderstandsschwankung beträgt nur 3%. Der weite Betriebstemperaturbereich von –40º C bis +100º C gewährleistet hohe Zuverlässigkeit auch unter widrigen Umgebungsbedingungen.

Muster des neuen PotentiometersP30Lsind ab sofort lieferbar. Produktionsstückzahlen sind ab Januar 2008 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword