VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay 新型 WSMS5515 Power Metal Strip® 仪表并联电阻
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales
 

Vishay 新型 WSMS5515 Power Metal Strip® 仪表并联电阻 具有 3W 功率以及 100µΩ~500µΩ 的低电阻值

器件具有低于 5nH 的低电感及低于 3µV/°C 的低热 EMF

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 1 月 23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用 5515 尺寸封装的新型 Power Metal Strip® 仪表并联电阻,该器件具有 3W 功率以及低至 100µΩ 的超低电阻值。

WSMS5515仪表并联电阻采用可产生 100µΩ~500µΩ 超低电阻值的专有工艺技术,该技术可在面向工业及民用电子电表的电流表并联应用中提供更高的精确度。

该新型电阻可提高精确度,以帮助设计人员满足特定客户要求,从而为最终用户提供更准确的用电量计量。

采用 4 端子 (Kelvin) 连接设计的 WSMS5515采用全焊结构并且具有高功率电阻尺寸比。该电阻具有低于 5nH 的低电感值、低于 3µV/°C 的低热 EMF,以及可达 50MHz 的出色频率响应。该器件无铅 (Pb) 且符合 RoHS 规范。

目前,该新型仪表并联电阻的样品和量产批量均已可提供,大宗订单的供货周期为 6~8 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

Power Metal Strip 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

 
WSMS5515
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account