Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Lizenzfreies Softwareprotokoll Courier-115™ von Vishay macht Geräte auf der Basis der Mikrocontrollerplattform MSP430 von Texas Instruments Infrarot-kommunikationsfähig


Courier-115
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. Februar 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an Optoelektronik-Lösungen um die neue Software Courier-115™ erweitert. Dabei handelt es sich um ein lizenzfreies Softwareprotokoll für Infrarot-Kommunikation von Geräten, die auf der Mikrocontrollerplattform MSP430 von TI basieren.

Courier-115 schafft die Basis für schnelle und einfache Infrarot-Kommunikation mit Datenraten bis zu 115 kbit/s in Anwendungen wie Datenlogger, persönliche medizinische Messgeräte und industrielle Messgeräte. Mit Courier-115 und einem der zahlreichen Infrarot-Transceiver von Vishay können Produkte wie Blutzuckermessgeräte oder Wasseruhren extrem kostengünstig drahtlos kommunizieren. Als weltweiter Marktführer bei Infrarot-Wireless-Lösungen stellt Vishay den Kunden seine Erfahrung mit Wireless-Hardware- und -Software zur Verfügung, damit diese sich auf die Entwicklung ihrer Endprodukte konzentrieren können.

HF- und Infrarot-Kommunikationstechnologien koexistieren in zahlreichen Messanwendungen; Infrarot ist jedoch die "komfortablere" Technologie, wenn es darum geht, in einer Produktionsumgebung Massenprodukte zu kalibrieren, zu initialisieren und endzukontrollieren. Während zum Ablesen von Messgeräten im Feld meistens HF-Technologie eingesetzt wird, ist Infrarot beim Einspeichern von Firmware-Updates wesentlich schneller. Die niedrigen Kosten der Infrarot-Kommunikation helfen Herstellern, diese kritischen Anwendungslücken zu füllen.

Courier-115 kommt mit wenig Code und einem kleinen RAM aus; das erleichtert die Umstellung von Produkten, die bisher nach proprietären Protokollen kommunizierten. Die Software-Bibliothek macht das Beste von IrDA verfügbar, befreit es jedoch von seiner Schwerfälligkeit und Komplexität; sie ist sehr flexibel, ermöglicht den direkten Zugriff auf die unteren Protokollschichten und vereinfacht das Aufrufen von Subroutinen. Als Mitglied des Third Party Network von Texas Instruments hat Vishay die Courier-115-Software auf der Basis der Controller-Familie MSP430 entwickelt, die sich durch ultra-geringe Leistungsaufnahme auszeichnet. Vishays Courier-115 bietet zudem eine einzigartige Wake-up-Listen-Sleep-Routine, durch die eine mittlere Stromaufnahme von nur 1,0 A erzielt wird.

Weitere Informationen über Courier-115 finden Sie unter: www.vishay.com/doc?49715.

Vishay wird die Infrarot-Wireless-Lösung Courier-115 auf der TI Developer Conference (26. bis 28. Februar in Dallas, Texas) vorstellen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword