|
For more information: Vishay 推出免版税 Courier-115™协议软件, 可实现德州仪器 MSP430 微控制器平台的红外无线通信
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 2 月 26 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)通过推出 Courier-115™再次扩展了其光电子产品系列,该产品是一种面向基于 TI MSP430 微控制器平台的设备的免版税无线协议软件。 Courier-115 面向数据记录仪、个人生物计及工业计量市场,其为支持高达 115 kbit/s 数据速率的简单、快速的无线通信提供了基础。凭借 Courier-115 及任何 Vishay 红外收发器,诸如血糖仪或水表等产品可具有成本极低的专用无线通信功能。作为在提供红外无线解决方案方面的全球领先者,Vishay 提供了无线硬件与软件专业技能,而客户可将他们的精力放在产品设计与开发上。 RF 与红外通信技术共存于众多计量应用中,但红外技术可更方便地在制造环境中实现大批量设备校准、初始化及启动。RF 在该领域通常用于无线仪表读取,而红外技术是下载固件更新的更快速介质。这种低成本的红外通信有助于制造商弥补这些关键的应用差距。 Courier-115 具有较小的代码大小和低 RAM 要求,可实现无限制使用的红外无线通信的轻松采用。适应最佳 IrDA 但精小且简单易用的该软件库非常灵活,可实现对较低层的直接访问,以及更简单的子例程调用。作为德州仪器第三方网络的成员,Vishay 开发了基于 MSP430 系列超低功耗控制器的 Courier-115 软件。Vishay 的 Courier-115 通过独特的唤醒-听取-睡眠例程补充了这种低功耗优点,并且实现了 1.0µA 的平均电流。 有关 Courier-115 的更详细信息, 请访问 Vishay 公司的网站: www.vishay.com/doc?49715 。 在计划将于 2008 年 2 月 26 日-28 日在德克萨斯、达拉斯举行的 TI 开发人员大会(TI Developer Conference)上,Vishay 将展示 Courier-115 红外无线解决方案。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|