VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay 新型 Z202 小型超高精度 Z 箔电阻
 

Vishay 新型 Z202 小型超高精度 Z 箔电阻, 集 ±0.05ppm/℃ 的典型 TCR、±5 ppm 的电阻功率系数 (PCR) 与 ±0.01%的容差等特性于一身

器件具有 ±0.01% 的负载寿命稳定性和高于 25000 V 的 ESD 保护, 在标准值范围内的任何容差下可调整为任一值

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 2 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出小型超高精度 Z202系列 Z 箔电阻,当温度范围在 0°C 至 +60°C 时,该电阻具有 ±0.05 ppm/°C 的典型 TCR、±5 ppm 的 PCR(自身散热产生的 ∆R)(额定功率下)、±0.01% 的容差和 ±0.01% 的负载寿命稳定性,在 5 Ω 至 30 kΩ 的标准阻抗范围内的任何容差下,可调整为任一特定值。

Z202是 Vishay 的 Z201 的简化版。该电阻采用 Bulk Metal® Z 箔元件制成,具有所有 Z 箔电阻所固有的性能优点。Vishay 创新式的 Z 箔技术显著降低了阻抗元件对环境温度和供电变化的灵敏度。其超强的稳定性优于薄膜、绕线和厚膜等其它电阻技术一个数量级以上,使设计人员确保固定电阻应用可以实现高精确度。

新型 Z202系列可应用于精密放大器、高精密设备、医疗与自动检测设备、高端音响设备、电子束扫描和记录设备,以及军事、航空、井下设备与器材等。

温度为 70°C 时,Z202器件可连续 2000 个小时保持 ±0.01% 的负载寿命稳定性,在温度为 +125°C(+70°C 时为 0.25 W)时,额定功率为 0.125 W,电流噪声小于 -40 dB,热 EMF 为 0.1 μV/°C。该器件采用无感 (<0.08 μH) 和无电容设计,电压系数小于 0.1 ppm/V,提供高于 25000 V 的 ESD 保护。Z202 器件提供符合 RoHS 规定的无铅端子和锡铅合金端子。可根据要求提供配套组件。

新型 Z202电阻规格齐全,可减少解决方案支出,设计人员通过稳定的电阻性能,弥补其它元件的不足,降低总体误差估计。

由快速通道原型服务 (PFS) 提供原型样品,供货周期为 72 小时以上。目前,该电阻的量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4 至 6 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

Power Metal 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

 
Z202
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account