|
For more information: 面向中间总线转换器的 Vishay 业界首款控制器 IC 整合了 1.6A 低端与高端 MOSFET 驱动器, 具有 36V~75V 输入电压范围、95% 以上的效率以及众多保护功能
宾夕法尼亚 MALVERN — 2008 年 2 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出面向中间总线转换器 (IBC) 应用的两款新型控制器 IC,这两款器件是市场上率先将高压 (75V) 半桥 MOSFET 驱动器与 1.6A 峰值电流驱动功能以及各种电流监控功能整合在一起的单芯片器件。 新型 Vishay Siliconix SiP11205 及SiP11206控制器可在电信与网络设备及 1/16 或 1/8 电源模块中的隔离半桥 IBC 的初级端上运行,在那里需要将标准总线电压(例如 48V)转换成 12V 或更低的中间电压。由于无需使用单独控制器及高压 MOSFET 驱动元件来进行二次同步整流,这些新型器件简化了设计,并降低了解决方案成本,同时由于可使用电压更低的元件,它们的半桥架构还进一步降低了成本及空间要求。 该SiP11205 和SiP11206控制器能够以 95% 以上的效率进行降压。这两款器件具有 36V~75V 的输入电压范围,并且可按照 ETSI 300-132-2 轻松处理 100ms 的 100V 瞬态电压。整合的 ±1.6A 高压 MOSFET 驱动器可使每个 IC 驱动半桥转换器中的低端与高端开关器件。振荡器频率可在 200kHz~1MHz 的业界最宽频率范围内进行编程,并可与外部同步源进行同步。自驱动同步整流消除了对次级端 MOSFET 驱动器隔离式脉冲驱动器的需求,从而可降低成本并简化设计。 该SiP11205具有输入电压传感及前馈电路,无需使用光耦合器或电压反馈电路便可将输出电压保持在较小范围内。SiP11206不同,该器件可使转换器在直流变压器模式下在其整个输入电压范围内以最佳占空比运行,从而可极大提高系统效率。对于需要完全调节的 IBC 的设计,Vishay 提供了具有 SiP11203 或 SiP11204 二级同步整流器驱动的 Si9122A 半桥控制器。 该SiP11205 和SiP11206 具有各种保护功能。通过片上前置稳压器电路可将控制器的电源电压以线性方式向上调节到其目标电压。先进的电流监控电路可使用户设置主电路中的最大电流。该功能可防止过电流情况、输出短路以及在对电源进行并联时出现错误。其他功能包括低输出电压检测、可编程软启动,以及过温保护。 如欲下载 IBC 模块(能够在 12V 输出时处理 15A 电流并能够以 95% 以上的效率运行)的全面实施的参考设计资料,请访问:www.vishay.com/doc?69636. SiP11205 及 SiP11206 采用 MLP44-16 PowerPAK® 或 TSSOP-16 PowerPAK 封装,目前,这两款器件的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. PowerPAK 为 Siliconix incorporated 的注册商标。 |