VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay präsentiert neue Platin-SMD-Flat-Chip-Temperatursensoren
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/sales
 

Vishay präsentiert neue Platin-SMD-Flat-Chip-Temperatursensoren in drei Standard-Chipgrößen

Kurze Reaktionszeit von ≤5 s (in Luft), weiter Temperaturbereich von –55ºC bis +155ºC, hohe Temperaturstabilität von < ±0,04%

Malvern, Pennsylvania (USA) – 7. März 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue Platin-SMD-Flat-Chip-Temperatursensoren mit hochentwickelter Dünnschichttechnologie in den Standardgrößen 0603, 0805 und 1206. Die Sensoren zeichnen sich durch kurze Reaktionszeiten von ≤ 5 s (in Luft) aus und decken den Temperaturbereich von –55ºC bis +155ºC ab.

Dank eines streng kontrollierten Platin-Dünnschicht-Produktionsprozesses bieten diese neuen Flat-Chip-Sensoren von Vishay Beyschlag eine herausragende Langzeit-Temperaturstabilität von <±0,04% über einen weiten Temperaturbereich; das ermöglicht hochgenaue Temperaturmessungen in Automobilelektronik-, Industrieelektronik- und Telekommunikationssystemen sowie medizinischen Geräten.

Die Sensoren sind in den Toleranzklassen B und 2B erhältlich und haben eine lineare Temperaturkennlinie (+3850 ppm/K). Die Standardwiderstandswerte betragen 100 Ω, 500 Ω und 1 kΩ, andere Werte sind auf Anfrage erhältlich.

Die TypenPTS 0603, PTS 0805 und PTS 1206eignen sich für bleifreies Löten und sind kompatibel mit SMD-Großserien-Fertigungsstraßen, die mit Wellen-, Reflow- oder Dampfphasen-Lötprozessen arbeiten. Eine spezielle Umhüllung schützt die Bauteile vor elektrischen, mechanischen und klimatischen Einwirkungen.

Die Anschlüsse der bleifreien Bauteile besitzen eine Reinzinn-auf-Nickel-Plattierung; umfassende Tests haben ergeben, dass die Plattierung keine Zinn-Whisker bildet. Die Sensoren entsprechen der RoHS-Richtlinie zur Vermeidung gefährlicher Materialien (CEFIC-EECA-EICTA-Liste) und werden nach IEC 60751 und IEC 6006 getestet.

Die neuenFlat-Chip-Temperatursensorensind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

 
PTS
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account