![]() |
|
||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/mosfets/sales Vishay Siliconix präsentiert seinen ersten 30-V-Leistungs-MOSFET in TrenchFET®-Gen-III-Technologie mit einem On-Widerstand von nur 2,25 Milliohm bei 4,5 V Gate-SteuerspannungProdukt aus On-Widerstand und Gate-Ladung beträgt nur 98 Milliohm-Nanocoulomb – auch das ist ein neuer RekordMalvern, Pennsylvania – 26. März 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert das erste Produkt einer neuen TrenchFET®-Leistungs-MOSFET-Familie der dritten Generation, die neue Rekordmarken für den On-Widerstand sowie das Produkt aus On-Widerstand und Gate-Ladung setzt. Der neue TrenchFET Gen III Si7192DP, ein n-Kanal-Typ im PowerPAK®-SO-8-Gehäuse, bietet einen maximalen On-Widerstand von nur 2,25 Milliohm bei einer Gate-Steuerspannung von 4,5 V. Das Produkt aus On-Widerstand und Gate-Ladung, ein wichtiges Leistungsmerkmal für MOSFETs in DC/DC-Wandler-Anwendungen, beträgt 98 – das ist besser als bei jedem anderen MOSFET mit VDS= 30V und VGS20 V im SO-8-Gehäuse. Im Vergleich zu den nächstbesten Wettbewerbsprodukten, die für geringe Leitungsverluste und geringe Schaltverluste optimiert wurden, sind dies die besten Spezifikationen in der Branche. Geringerer On-Widerstand und geringere Gate-Ladung führen zu geringeren Leitungs- bzw. Schaltverlusten. Der Vishay Siliconix Si7192DP ist vorgesehen für den Einsatz als Low-Side-MOSFET in Synchron-Abwärtsreglern und in Sekundär-Synchrongleichrichter- und ODER-Verknüpfungsanwendungen. Durch seine geringen Leitungs- und Schaltverluste ermöglicht der neue MOSFET wirkungsgradstärkere und platzsparende Designs für Spannungsreglermodule (VRMs), Server und Systeme unterschiedlichster Art, die mit Point-of-load- (POL) Spannungswandlern arbeiten. Siliconix war der erste Hersteller, der Leistungs-MOSFETs in Trench-Technologie auf den Markt brachte. Das TrenchFET-IP von Siliconix umfasst zahlreiche Patente, u. a. auch auf technologische Grundlagen, die bis in frühen 1980er Jahre zurückreichen. Jede neue TrenchFET-Technologiegeneration bringt Produkte hervor, die die Messlatte für die Leistungsfähigkeit von Leistungs-MOSFETs in zahlreichen Computer-, Kommunikations-, Unterhaltungselektronik- und anderen Anwendungen wieder ein Stück höher legen. Der Si7192DP ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
TrenchFET und PowerPAK sind eingetragene Marken der Firma Siliconix Incorporated. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||