|
For more information: ビシェイ社、PLCC-2パッケージで鉛フリーはんだに対応した 新VEMTシリーズシリコンNPNフォトトランジスタをリリース2μsの立ち上がり/立ち下がり時間と±60ºの半値角が特長 既存のTEMTシリーズとの完全な互換性で置き換えが容易
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年4月4日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、同社オプトエレクトロニクス製品のラインアップに鉛フリーはんだ対応のPLCC-2表面実装パッケージによる広角フォトトランジスタの新シリーズを追加しました。このVEMTシリーズは既存のTEMTシリーズと機能およびピン配置の互換性があり、鉛フリー化のための置き換えが素早く簡単にできます。 現行のTEMTシリーズフォトトランジスタも鉛フリーのPLCC-2デバイスですが、利用するはんだに鉛が含まれます。新しいVEMTシリーズはTEMTシリーズと同じ仕様でJEDEC-STD-020Dによる鉛フリーのリフロープロセスに対応しており、光学的、電気的、機械的な互換性が保たれるためTEMTシリーズのフォトトランジスタを容易に置き換えることができます。 VEMT3700、VEMT3700F、VEMT4700の各デバイスはATM、コインマシン、自動販売機、民生機器、自動車、EMS、産業システム等に使われる物体センサー、光スイッチ、近接センサー、シャフトエンコーダ、データ伝送、サムホイルセンサー、タッチキーなどの用途に最適です。 デバイス仕様表:
新VEMTシリーズフォトトランジスタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文の場合の納期は4~6週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||