|
詳細をご希望の方は ビシェイ社、アナログIC部門でEE Times の 2008年ACEアワード最優秀製品賞を受賞
ペンシルバニア州マルバーン市、2008年 5月 6日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、同社の白色LEDドライバ(SiP12510 、 SiP12511 )が「EE Times」誌の2008年ACE(Annual Creativity in Electronics)アワードを受賞、アナログIC部門の年間最優秀製品に選ばれたことを発表しました。このACEアワードは、電子工学の分野で最も革新的な企業と飛躍的な進歩を遂げた技術に対し与えられるものです。 ビシェイ・シリコニクス社のSiP12510 /SiP12511 は、フィードバック基準電圧が0.1Vの1.25MHz電流モード・ブースト・コンバータです。効率は90%(標準)で、これはこの種のデバイスで過去最高の効率です。このSiP12510 /SiP12511 はデジタルカメラ、PDA、携帯電話、ゲーム機など電池で動作するLCDディスプレイ付きの民生機器に使われ、その卓越した性能により画像の明るさと鮮明度が格段に向上します。 製品データシートへのリンク: /doc?74498 (SiP12510/11) EE Times のACEアワードは、学界や産業界、ウォール街を代表する業界の専門家によるパネルが選考します。年間最優秀製品賞は、対象の7部門についてそれぞれ過去12ヵ月間に発表された最も重要性の高い製品に対し業界内の多数の専門家による相互評価で決定されます。各部門のファイナリストは、専門の編集者によるレビュー記事付きの候補者リストをもとに、EE TimesおよびeeProductCenter.comの資格のある読者による四半期毎の電子投票で選ばれ、この権威あるアワードの受賞者は4月15日にカリフォルニア州サンノゼで開かれたACEアワード祭で発表されました。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|