|
For more information: 비쉐이, 2008EE Times ACE 상 수상; 올해의 최고제품, 아날로그 IC 부문 수상
2008년 5월 6일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc., NYSE: VSH)는 자사의SiP12510 및SiP12511 백색 LED 드라이버가 올해의 최고제품(Ultimate Products of the Year), 아날로그 IC 부문에서EE Times로부터 2008 ACE(Annual Creativity in Electronics) 상을 수상했다고 밝혔다. ACE는 전자 엔지니어링 업계에서 가장 혁신적인 기업과 기술에 수여되는 상이다. 비쉐이 실리코닉스의 SiP12510 및SiP12511은 1.25MHz 전류 모드 부스트 컨버터로, 0.1V의 피드백 레퍼런스 전압을 가진다. 이들 제품은 일반적으료 효율이 90%이며, 이러한 종류의 디바이스 중에서는 최고로 높은 수준이다. 디지털 카메라, PDA, 휴대폰, 게임기와 같이 LCD를 탑재한 배터리(종류에 관계 없음) 구동식 제품에서 SiP12510 및SiP12511은 이미지 휘도와 투명도를 높일 수 있도록 우수한 성능을 제공한다. 제품 데이터시트 참조: /doc?74498 (SiP12510/11) EE Times ACE 수상자는 업계, 학계 및 월스트리트의 저명인사들로 구성된 업계 전문가 패널들이 결정하게 된다. 올해 최고의 제품상은 각 7개 부문에서 지난 12개월간 소개된 제품 중 업계에서 가장 두드러지는 제품을 광범위한 심사과정을 통해 선정 및 결정해 수상한다. 각 부문의 최종후보자들은, EETIMES와 eeProductCenter.com의 자격 요건을 갖춘 독자들이 전문 에디터가 리뷰를 통해 독자들에게 제공한 정보를 보고 후보자 리스트를 정해 분기별로 온라인 투표를 거쳐 선정된다. 각 부문별 수상자들은 4월 15일 미국 캘리포니아 산호세에서 개최된 ACE Award Gala에서 발표되었다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|