|
For more information: Vishay荣获2008年EE Times评选的ACE奖项中的 模拟集成电路类年度最佳产品奖
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,该公司的SiP12510 和SiP12511白色LED驱动器荣获2008年EE Times评选的年度电子产品创新 (ACE) 奖项中的模拟集成电路类最佳产品奖。ACE 奖褒奖电子工程业最具创新的公司及突破性技术。 Vishay Siliconix SiP12510 和SiP12511是 1.25-MHz 电流模式升压转换器,反馈给定电压为0.1 V。90 % 典型效率是此器件类型所实现的最高效率。对于任何通过电池供电、带有液晶显示器的消费产品,如数码相机、PDA、手机或游戏设备等,SiP12510 和SiP12511提供超卓性能,实现图象清楚明亮。 链接至产品数据表: /doc?74498 (SiP12510/11) 该EE TimesACE 奖由学术界和业内的权威人士以及华尔街高管组成的行业专家小组进行评选。年度最佳产品奖授予由大量同行评审决定、过去12个月七个类别各自推出的最具重要性的产品。每个类别的决赛产品由合格的EE Times读者和eeProductCenter.com通过季度性的电子投票,从专业编辑提交的附有编辑评论的产品提名列表中选出。每个类别的获奖产品通过投票从六个一组的决赛产品中选出。在加州圣何塞于4月15日举行的ACE奖颁奖仪式上公布获奖者名单。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|