VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishays neuer, ultragenauer, hochauflösender Z-Foil-Audio-Widerstand
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales
 

Vishays neuer, ultragenauer, hochauflösender Z-Foil-Audio-Widerstand ist nicht vergossen oder umhüllt, das verringert die Signalverzerrungen und sorgt für höhere Klangqualität

TCR ±0,2 ppm/ºC, Toleranz bis hinab zu ±0,01%, Stromrauschen <–40dB

Malvern, Pennsylvania (USA) - 7. Mai 2008 -Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, ultragenauen Z-Foil-Widerstand für Audio-Anwendungen, dessen Design für höchstmögliche Klangqualität optimiert wurde. Der neue Widerstand bietet einen typischen TCR von ±0,2 ppm/ºC über den Temperaturbereich von 55ºC bis +125ºC (bezogen auf +25ºC), einen hervorragenden PCR-Wert (∆R infolge von Eigenerwärmung) von nur 5 ppm bei Nennleistung, eine absolute Widerstandstoleranz von 0,01% und ein Stromrauschen von <–40dB.

Der auf der Bulk-Metal®-Z-Foil-Technologie basierende Vishay-Audio-Widerstand (VAR, Vishay Audio Resistor) bietet eine Kombination aus geringem Rauschen und niedriger Induktivität/Kapazität; er ist dadurch eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen es auf größtmögliche Verzerrungsarmut ankommt. Es handelt sich um einen "nackten" Z-Foil-Widerstand, der nicht vergossen oder sonstwie umhüllt ist. Dieses spezielle Design verringert Signalverzerrungen und sorgt für größtmögliche Klangqualität bei der Signalverarbeitung.

Der neue Widerstand wurde optimiert für Differenzverstärker und Stromversorgungen sowie für den Einsatz als Gegenkopplungs-, Last- und verstärkungsbestimmender Widerstand in hochgenauen Verstärkern, High-End-Lautsprechersystemen und Audioschaltungen, Wandlern und Hifi-Verstärkern.

DerVARbietet eine Load-Life-Stabilität von ±0,01% über 2000 Stunden bei +70ºC; einen niedrigen Spannungskoeffizienten von <0,1 ppm pro Volt; eine Thermospannung von <0,05 μV/ºC. Der Widerstandsbereich geht von 10 Ω bis 100 kΩ; durch Trimmen lässt sich jeder beliebige Widerstandswert innerhalb dieses Bereichs mit jeder beliebigen Toleranz erzielen. Der Widerstand bietet eine kurze Anstiegszeit von nur 1,0 ns ohne Überschwingen und ein induktionsfreies (<0,08 μH) und Hot-Spot-freies Design. Der Widerstand zeichnet sich außerdem durch extreme ESD-Festigkeit aus; er widersteht elektrostatischen Entladungen bis über 25 kV, das erhöht die Zuverlässigkeit des Endprodukts. Der Widerstand ist in Ausführungen mit bleifreien Anschlüssen oder mit Anschlüssen mit einer Plattierung aus einer Zinn/Blei-Legierung erhältlich.

Der neueVARist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 72 Stunden für Muster und drei Wochen für normale Bestellungen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Bulk Metal ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

 
VAR
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account