![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com 销售联络: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales Vishay 新型超高精度、高分辩率 Z 箔音频电阻采用无需模塑或密封的特殊设计,可在信号处理中减少信号失真并增加清晰度器件具有 ±0.2 ppm/°C 的 TCR、±0.01% 的容差且电流噪声小于 -40dB宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月 7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型超高精度 Z 箔音频电阻,该电阻采取特殊设计,可增加信号清晰度。当温度范围在 -55°C 至 +125°C (参考温度为+25°C)时,该器件具有 ±0.2 ppm/°C 的超低典型 TCR、在額定功率時 5ppm 的出色PCR(自身散热产生的 ∆R)、0.01% 的绝对容差且电流噪声小于 -40dB。 Vishay 音频电阻 (VAR)采用 Vishay 的 Bulk Metal® Z 箔技术制成,具有低噪声及低阻抗/电容的特点,非常适合要求无失真特性的应用。其特殊的“裸 Z 箔电阻”设计无需模塑或密封,可在信号处理中进一步减少信号失真并增加清晰度。 该新器件优化了差动放大器和电源,并作为高精度放大器、高端扬声器系统及音频电路、转换器及高保真音频放大器的反馈、负载及增益电阻。 该VAR可在温度为 70°C 时,连续 2000 个小时保持 ±0.01% 的负载寿命稳定性;小于 0.1 ppm/V的低电压系数;热 EMF 小于 < 0.05 μV/°C;且阻抗范围介于 10 Ω 至 100 kΩ 之间,且任何值按可用容差进行校准。该器件具有 1.0 ns 的快速响应时间且无振铃,且采用无感 (<0.08 μH) 和无热点设计。该电阻具有超卓的静电放电承受度,具超过25 kV的耐压静电放电,因而可增加可靠性。该电阻可提供无铅或锡铅合金端子。 目前,这些新型VAR的样品与量产批量已可提供,样品供货周期为 72 小时,而标准订单的供货周期为 3 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
Bulk Metal 为Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||