VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay 推出 新型VLRE31.. 和VLRK31.. 系列
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/leds/sales
 

Vishay 推出采用1.9毫米倒立鸥翼式封装的 新型VLRE31.. 和VLRK31.. 系列高亮度黄色和红色SMD LED

器件采用 AllnGaP 技术,具有71 mcd至285 mcd发光强度范围及75 mW的功耗

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 5 月 9日 — 为满足日益增长的对AlInGaP技术的需求,日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出两种新系列的、采用倒立鸥翼式封装的黄色和红色SMD LED,这两种系列的SMD LED具有高发光强度和低功耗的特点。

由于具有超薄的1.9毫米外形,Vishay的新型VLRE31..VLRK31..系列的SMD LED采用自顶向下安装方式,并透过PCB发光。这些器件采用非扩散透境,该种透境能出色地与光管和背光耦合。

新型LED为汽车与运输、消费品及一般应用场合的背光和照明应用作了优化。典型的终端产品包括手持移动设备,例如手机、PDA等;开关和仪器面板;边灯;音频和视频办公设备;以及标识与绘图产品。

黄色VLRE31..系列SMD LED的发光强度范围为112 mcd至285mcd,而红色VLRK31..系列SMD LED的发光强度范围为71-mcd至 285-mcd。所有器件均采用30-mA正向电流,具有2.3-V正向电压和75-mW功耗。LED具有符合JESD22-A114-B规范的2 kV的ESD耐压能力。

器件可采用8毫米编带包装,并且可与自动贴片设备以及符合CECC 00802和J-STD-020C规范的红外再流、汽相和波峰焊接工艺相兼容。LED是符合AEC-Q101标准的汽车用灯,并且符合RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC的规范。由于倒立鸥翼式封装已根据JEDEC潮湿敏感元件级别2a标准进行过预处理,所以该封装不含铅,并且符合RoHS规范。

采用倒立鸥翼式封装的新型VLRE31..VLRK31..系列的SMD LED可提供样品和量产批量,大宗订单的供货周期为6周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

 
VLRx31..
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account