VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:ビシェイ社の新VFCD1505超高精度Zフォイル表面実装フリップチップ分圧器
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales
 

ビシェイ社の新VFCD1505超高精度Zフォイル表面実装フリップチップ分圧器、 低い温度係数(±0.05 ppm/℃)、温度係数トラッキング0.1ppm/℃、 長期負荷安定度0.005%、定格電力でのPCRトラッキング5 ppm

±0.005%(50ppm)の許容差マッチングとESD保護電圧25,000Vが特長

ペンシルバニア州マルバーン市、 2008年5月 14日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)から新タイプの表面実装フリップチップ分圧器(VFCD1505)がリリースされました。絶対温度係数(TCR)が小さく(0~60℃で±0.05ppm/℃、-55~+125℃で±0.2ppm/℃、いずれも25℃が基準)、PCRトラッキング(自己発熱による抵抗値の変化)特性に優れ(定格電力で±5 ppm)、長期負荷安定度は±0.005%を満足しています。

The VFCD1505は±0.01%の厳格な許容差マッチングになっており(±0.005%までのマッチングも可能)、同じサブストレート上のフォイルにエッチングされた2個の抵抗素子間の温度係数(TCR)トラッキングは0.1ppm/℃です。設計者にとって、個別部品やペア品を使う場合に比べ、この一体構造化による高性能化だけでなく、基板上の面積も大幅に節約できるという利点があります。

この新タイプの抵抗分圧器はビシェイ社の革新的「Zフォイル」技術で製造され、周囲温度の変動に対する抵抗値の感度(TCR)や印加電力の変動に対する感度(PCR)が大幅に低減されています。Zフォイル技術では他の抵抗器技術と比較して1桁以上も高い画期的な安定度が得られるため、固定抵抗器として非常に高い精度が保証されます。

新デバイスは、高精度の計測用増幅器、ブリッジネットワーク、差動増幅器や、高い安定度と信頼性が要求される医用機器や試験装置、軍用システムのブリッジ回路のラジオアームなど様々な用途に使われます。EEE-INST-002によるスクリーニングも可能です(MIL-PRF 55342)。

VFCD1505の負荷寿命安定度は±0.005%(70℃、2000時間)、定格電力は70℃で0.1W(2個の抵抗間で抵抗値による比例配分)、電圧係数は0.1 PPM/V以下、電流雑音は-40 dB以下で、熱起電力も0.05 µv/℃と低く抑えられています。また立ち上がり時間は1.0ns(リンギングなし)と高速で、無誘導性(0.08 μH未満)、無容量性の設計が特長です。

このデバイスはESD耐性に優れており、25 kV以上の静電放電に耐えるため信頼性が向上します。1kΩ~10kΩの抵抗値範囲で、較正された任意の抵抗値および許容差を選択可能です。

分圧器VFCD1505のサンプルおよび製品は現在入手可能で、サンプルの納期は72時間、通常の受注時の納期は3週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Bulk Metalはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標です。

 
VFCD1505
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account