VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay新型VFCD1505 超高精度Z箔表面贴装倒装芯片分压器
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com
销售联络: http://www.vishay.com/resistor-networks/metal-foil/sales
 

Vishay新型VFCD1505 超高精度Z箔表面贴装倒装芯片分压器 集 ±0.05 ppm/°C的超低绝对TCR、 0.1 ppm/°C的TCR跟踪、 0.005% 的负载寿命稳定度和 5 ppm PCR跟踪于一体

器件具有低至±0.005%(50 ppm)的容差匹配 和高于25000V的静电放电(ESD)保护

宾夕法尼亚、MALVERN—2008 年 5 月14日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股票代码:VSH)宣布推出新型VFCD1505表面贴装倒装芯片分压器。当温度范围在0°C 至 +60°C 以及-55°C 至+125°C(参考温度为+25°C)时,该分压器分别具有±0.05ppm/°C和 ±0.2 ppm/°C 的超低绝对 TCR、在额定功率時 ±5ppm的出色PCR跟踪(自身散热产生的 ∆R)及±0.005%的负载寿命稳定度。

VFCD1505可为同时蚀刻在公共衬底上的一块箔上的两个电阻间提供±0.01%的紧密容差匹配(可低至±0.005%)和0.1ppm/°C 的TCR跟踪。对于设计人员而言,该一体化结构的电气特性可改进性能,并实现比分离电阻和配对设计更高的构建利用率。

该种新型分压器采用Vishay的突破性“Z-箔”技术制成,极大地降低了电阻元器件对环境温度变化(TCR)和所施加功率变化(PCR)的敏感性。与任何其他电阻技术相比,Z箔技术提高了一个量级的稳定性,使设计人员可保证在固定电阻应用场合的高度准确性。

该新型器件可应用于高精度仪器放大器、桥接网络、差分放大器及电桥电路中的比例臂,以生产具有超高稳定性和可靠性的产品,例如医疗、测试及军用设备等。有符合EEE-INST-002的器件供应(MIL-PRF 55342)。

VFCD1505可在温度为 70°C 时,连续 2000 个小时保持 ±0.005 % 的负载寿命稳定度; 0.1 W的额定功率(按两个电阻值比例分摊);小于0.1 PPM/V的低电压系数;小于-40 dB的电流噪声;0.05 μV/°C的热EMF;该器件具有 1.0 ns 的无振铃快速响应时间,并且采用无感 (<0.08 μH) 和无电容设计。

该器件具有最强的静电放电抗扰能力,可承受超过25kV的静电放电,这大幅提高了产品的可靠性。在1K至10K的电阻范围内,通过校准可实现任意容差范围的值。

目前,VFCD1505分压器可提供样品和量产,样品供货周期为 72 小时,而标准订单的供货周期为 3 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

Bulk Metal 为Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。

 
VFCD1505
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account