VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:ビシェイ・シリコニクス社から新パワーMOSFET 2x2mmの小型PowerPAK SC-70パッケージ
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/mosfets/sales
 

ビシェイ・シリコニクス社から新パワーMOSFET 2x2mmの小型PowerPAK SC-70パッケージ TSOP-6の半分の大きさでオン抵抗は同等(最小11mΩ)

このパッケージタイプでは業界初の12Vデバイス、 MOSFETのオン抵抗はこの定格電圧とパッケージで業界最小

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年5月28日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、超小型 2 x 2 x 0.8 mm のPowerPAK® SC-70パッケージで15種類のパワーMOSFETの発売を発表しました。

様々な用途に適した各種の構成と定格電圧で提供されており、NチャネルとPチャネルのコンプリメンタリ・ペアの他にシングルデバイス、シングル+ショットキー、デュアルデバイスも用意されています。各デバイスの電圧範囲は8~30Vで、オン抵抗は電圧4.5Vのとき最小0.011Ωと非常に低くなっています。

携帯機器の小型化、高機能化に伴い利用可能な基板上のスペースはますます小さくなるため、電池による長時間動作に必要な低消費電力特性を維持しつつ、同時に部品のさらなる小型化を図る必要があります。

このようなニーズに応えるため、このPowerPAK SC-70ではSC-70パッケージの小さな取り付け面積のままで、より大きなTSOP-6パッケージと同等のオン抵抗の実現を目指しました。その結果、TSOP-6パッケージよりも面積で50%、高さで27%も小さい低消費電力ソリューションが実現しました。環境にやさしい省エネルギー化に加えPowerPAK SC-70は100%鉛フリー、ハロゲンフリーでRoHSに適合しており、有害物質をなくすための国際的な法規制の要求に対応しています。

ビシェイ・シリコニクス社のPowerPAK SC-70 MOSFETは、主として携帯電話、PDA、デジタルカメラ、MP3プレーヤなどの携帯機器やノートPC、ポータブルHDD、小型モーター用ドライバ等の負荷スイッチングやバッテリー充電に使われます。

本日発売となったデバイスには、このパッケージサイズで業界初の12VシングルPチャネルデバイス、SiA413DJが含まれています。またSiA913DJ(Pチャネル)およびSiA912DJ(Nチャネル)は同じく業界初の12VデュアルMOSFETデバイスで、さらにSiA511DJは業界初の12V動作によるNチャネル/Pチャネル相互補完のMOSFETです。

これらデバイスのうち数点はSC-70の取り付け面積でのオン抵抗で新記録を達成しており、まずSiA421DJの定格オン抵抗(4.5Vで0.056Ω)は30VシングルPチャネルのデバイスでは最小で、SiA914DJのオン抵抗(0.053Ω)は20VデュアルPチャネルMOSFETでは業界最小です。また新製品のうち2品種は低VFのショットキーダイオードを内蔵しており、SiA810DJは20VシングルNチャネル+ショットキーのカテゴリーで最小のオン抵抗(0.053Ω)を達成し、またSiA811DJは20VシングルPチャネル+ショットキーで同じく最小のオン抵抗(0.094Ω)を達成しています。

SiA413DJSIA411DJの各MOSFETの特長はオン抵抗の定格がVGS=1.5Vの低電圧まで規定されていることで、レベルシフト回路が不要になるため低消費電力化と省スペース化が可能になります。また従来のPowerPAK SC-70デバイスであるSiA414DJSiA417DJSiA419DJもオン抵抗がVGS=1.2Vまでの低電圧で規定されています。オン抵抗がそれぞれ0.011Ωと0.023ΩのSiA414DJSiA417DJは、更にこのパッケージでは初めての定格ブレークダウン電圧が8Vのデバイスです。

ビシェイ・シリコニクス社のPowerPAK SC-70パワーMOSFETの詳細についてはhttp://www.vishay.com/mosfets/powerpak-sc-70-package/をご覧ください。

新しい15種類のパワーMOSFETのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

TrenchFET、PowerPAK、PolarPAKはシリコニクス社(Siliconix incorporated)の登録商標です。

 
Power MOSFETs
 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account