VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay präsentiert neue 20-V-p-Kanal-TrenchFET®-Leistungs-MOSFETs
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/mosfets/sales
 

Vishay präsentiert neue 20-V-p-Kanal-TrenchFET®-Leistungs-MOSFETs im MICRO FOOT®-Chipscale-Gehäuse mit einem Footprint von nur 1,2-mm x 1,0 mm – ein neuer Rekord

Si8445DB kombiniert ultra-niedrige Bauhöhe von nur 0,59 mm mit niedrigem On-Widerstand von nur 0,495 Ω bei 1,2V VGS

Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Juni 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen 20-V-p-Kanal-TrenchFET®-Leistungs-MOSFET in einem MICRO FOOT®-Chipscale-Gehäuse, welcher das kleinste Bauteil dieser Art am Markt ist niedrige On-Widerstandswerte bei Gate-Spannungen bis hinab zu 1,2 V aufweist.

Tragbare elektronische Geräte werden immer kompakter und bieten immer mehr Funktionen; dadurch verringert sich die für Power-Management-Schaltungen verfügbare Leiterplattenfläche ganz erheblich. Zudem erwarten die Endbenutzer möglichst lange Akkulaufzeiten. Deshalb benötigen Entwickler MOSFETs mit kleinerem Gehäuse und niedrigerer Leistungsaufnahme – genau das bietet der neueSi8445DB.

Mit einem ultra-kompakten Footprint von nur 1,2 mm x 1,0 mm ist derSi8445DBbei gleicher Höhe (0,59 mm) um 20% kleiner als das nächstgrößere Modell am Markt. DerSi8445DBbietet niedrige On-Widerstände zwischen 0,495 Ω bei 1,2 V V GSund 0,084 Ω bei 4,5 V VGS. Der niedrige On-Widerstand bei 1,2 V macht eine Pegelumsetzerschaltung überflüssig, das spart Platz und verringert die Leistungsaufnahme tragbarer elektronischer Geräte.

Typische Anwendungen für das neue Bauteil sind: Lastschalter mit niedrigem Schwellenwert, Schalter für Ladegeräte und Batteriemanagement in tragbaren Geräten wie Mobiltelefone, PDAs, Digitalkameras, MP3-Player und Smart Phones.

Die neuen Leistungs-MOSFETs im MICRO-FOOT-Chipscale-Gehäuse sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

TrenchFET und MICRO FOOT sind eingetragene Marken der Firma Siliconix Incorporated.

 
Si8445DB
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account