VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishays neuer, oberflächenmontierbarer Bulk Metal® Power Metal Strip® Widerstand CSM2512S
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales
 

Vishays neuer, oberflächenmontierbarer Bulk Metal® Power Metal Strip® Widerstand CSM2512S bietet verbesserte Load-Life-Stabilität von 0,05%, einen absoluten TCR von ±15 ppm/ºC und eine Toleranz von ±0,1%

Hochgenauer Strommesswiderstand in Vierdraht-Kelvin-Konfiguration ist mit Widerstandswerten bis hinab zu 10 mΩ erhältlich und bietet eine Nennleistung von 1 W

Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Juni 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen, hochgenauen, oberflächenmontierbaren Bulk Metal® Power Metal Strip® Widerstand mit einer erhöhten Load-Life-Stabilität von ±0,05% bei +70ºC über 2000 Stunden bei Nennleistung, einem absoluten TCR von ±15 ppm/ºC über den Temperaturbereich von –55ºC bis +125ºC (+25ºC Ref.) und einer Toleranz von ±0,1%.

Typische Strommesswiderstände bieten eine Load-Life-Stabilität von ≥ 0,5% über 1000 Stunden. Durch seine erhöhte Widerstandsstabilität ist derCSM2512Seine ideale Lösung für besonders anspruchsvolle Spannungsteiler- und Strommessanwendungen in Linear-Schaltstromversorgungen, Leistungsverstärkern, Messgeräten, Brückenschaltungen, medizinischen Geräten und Prüfgeräten. DerCSM2512Serfüllt außerdem die Anforderungen der Standards EEE-INST-002 (MIL-PRF 55342 und MIL-PRF 49465) für militärische und Raumfahrtanwendungen.

DasCSM2512Sist voll-geschweißt und besteht aus einem Bulk Metal® Widerstandselement mit plattierten Kupferanschlüssen. Das Widerstandselement wurde für möglichst gleichmäßige Wärmedissipation optimiert, um Hot-Spots zu minimieren, und ist mit dem Zuleitungsmaterial kompatibel, dadurch beträgt die Thermospannung nur 3 μV/ºC.

DerCSM2512Sist für eine Nennleistung von 1 W und einen Maximalstrom von 18 A ausgelegt. Die Vierdraht-Kelvin-Konfiguration ergibt eine erhöhte Genauigkeit. Innerhalb des Widerstandswertebereichs von 10 mΩ bis 100 mΩ ist jeder beliebige Wert ohne Aufpreis lieferbar.

Der neue hochgenaue WiderstandCSM2512Sist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 72 Stunden für Muster und drei Wochen für normale Bestellungen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Bulk Metal und Power Metal Strip sind eingetragene Marken der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

 
CMS2512S
 

Erwähnte Produkte:

 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account