VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:ビシェイ社、新Bulk Metal® 表面実装パワーメタルストリップ抵抗器CSM2512Sを発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/resistors-discrete/ultra-high-precision/sales
 

ビシェイ社、負荷寿命安定度が向上(0.05%)した新Bulk Metal® 表面実装パワーメタルストリップ抵抗器 CSM2512Sを発売、 絶対温度係数(TCR)±15 ppm/℃、許容差±0.1%

定格電力1W、4端子ケルビン方式で抵抗値が最小10mΩの高精度電流検出用

ペンシルバニア州マルバーン市、2008年6月27日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE:VSH)は本日、定格電力、70℃、2000時間で抵抗値の変化が±0.05%以下と負荷寿命安定度が向上したBulk Metal®表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗器を発表しました。この抵抗器の絶対温度係数(TCR)は±15 PPM/℃(-55~+125℃、25℃基準)、許容差は±0.1%です。

一般的な電流検出抵抗の負荷安定度は1000時間の動作で0.5%ですが、このCSM2512Sは抵抗値の安定度が大幅に向上しており、スイッチング電源、パワーアンプ、測定器、ブリッジ回路、医用機器、試験装置等の、高安定度が要求される分圧回路や高精度電流検出に最適です。また 軍用機器や宇宙関連機器にも使えるようEEE-INST-002(MIL-PRF 55342およびMIL-PRF 49465)に適合しています。

この抵抗器の全溶接構造はBulk Metal®抵抗素子とメッキされた銅端子で構成されています。抵抗素子はホットスポットが形成されないよう均一に電力を放散す る設計で、またリード材料との親和性も良いため熱起電力(EMF)が3μV/℃と低く抑えられています。

高い精度が得られるケルビン方式4端子によるCSM2512Sの定格電力は1W、最大電流は18Aです。なお追加費用なしで任意の抵抗値(10mΩ~100mΩ)および許容差を指定できます。

高精度抵抗器 CSM2512Sのサンプルおよび製品は現在入手可能で、サンプルの納期は72時間、通常の受注時の納期は3週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Bulk MetalおよびPower Metal Stripはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標です。

 
CMS2512S
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account