VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2008 Releases:Vishay推出新型CSM2512S Bulk Metal® 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻
 

Vishay推出新型CSM2512S Bulk Metal® 表面贴装 Power Metal Strip® 电阻,具有 0.05%的改进负载寿命稳定性、 ±15 ppm/°C的绝对TCR以及 ±0.1%的容差

高精度电流感测器件在4终端开尔芬(Kelvin)设计中 具有 10 mΩ 的电阻值以及达1瓦的额定功率

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008年6月27日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE 股市代号:VSH) 宣布推出一款新型高精度Bulk Metal®表面贴装Power Metal Strip® 电阻,该电阻可在额定功率及+70ºC的条件下保持长达2,000小时的±0.05%负载寿命稳定性, 在–55ºC至+125ºC及25ºC参考温度条件下实现±15 PPM/ºC的绝对TCR ,以及具有 ±0.1%的容差。

一般的电流感测电阻在1,000小时工作负荷条件下的负载寿命稳定性为≥ 0.5%。CSM2512S的电阻稳定性得到改进,使其成为稳定性要求严格的分压及精密电流感测场合的理想选择,适用于开关线性电源、功率放大器、测量仪器、桥型网络以及医疗与测试设备。此外,CSM2512S符合EEE-INST-002 (MIL-PRF 55342 和 MIL-PRF 49465) 标准,适用于军事及航空领域。

CSM2512S采用全焊接结构,由带有镀铜终端的Bulk Metal® 电阻元素组成。电阻元素是用于均匀消耗功率,以使过热点降至最低。电阻元素能与铅材兼容,以致热EMF较低,仅为3 μV/ºC。

CSM2512S在4终端开尔芬设计配置中可提供1瓦的额定功率及达18A最大电流,且提高了准确性。 在电阻范围10 mΩ至100 mΩ之间,可实现任意容差的任意值,且无需额外成本。

目前已可提供 CSM2512S高精度电阻样品及批量生产,样品的供货周期为72小时,而标准订单的供货周期为三周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###

Bulk Metal 及 Power Metal Strip 是Vishay Intertechnology, Inc.的注册商标。

 
CMS2512S
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account