|
For more information: Neue 8-V- bis 30-V-p-Kanal-Leistungs-MOSFETs im PowerPAK-SC-75-Gehäuse von Vishay Siliconix bieten On-Widerstände bis hinab zu 0,052 Ohm bei nur 1,6 mm x 1,6 mm Grundfläche
Malvern, Pennsylvania (USA) – 20. August 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Familie von p-Kanal-Leistungs-MOSFETs im PowerPAK-SC-75-Gehäuse. Die neuen Typen haben Sperrspannungen zwischen 8V und 30V und sind die weltweit ersten Leistungs-MOSFETs mit solchen Sperrspannungen in diesem Gehäuse. Die neue Bauteilfamilie umfasst u. a. den ersten –12-V- (SiB419DK) und den ersten –30-V- (SiB415DK) p-Kanal-Leistungs-MOSFET im PowerPAK SC-75-Gehäuse. Der kürzlich vorgestellte SiB417DK ist der erste –8-V-Leistungs-MOSFET dieser Art und wurde heute durch eine ESD-geschützte Version, SiB417EDK (ebenfalls –8 V) ergänzt. Der On-Widerstand ist für beide 8-V-Typen bis hinab zu VGS= 1,2V spezifiziert. Das ermöglicht es Entwicklern, einen Pegelumsetzer einzusparen; dadurch verringern sich der Platzbedarf, die Leistungsaufnahme und die Kosten der Gesamtlösung. Die neue Produktfamilie umfasst außerdem zwei –20-V-Typen: SiB411DK (Einkanal) und SiB911DK (Zweikanal). Der On-Widerstand der Einkanaltypen liegt zwischen 0,052 Ohm und 0,066 Ohm bei 4,5 V Gate-Spannung. Die Leistungs-MOSFETs im PowerPAK-SC-75-Gehäuse von Vishay Siliconix sind 1,6mm x 1,6mm x 0,75mm groß und haben damit die gleichen Abmessungen wie Bauteile im SC-75-Gehäuse; dank einer besonderen Konstruktion, die es erlaubt, bei gleichem Footprint einen größeren Chip zu verbauen, haben sie jedoch einen wesentlich geringeren On-Widerstand. Die neuen Leistungs-MOSFETs schonen die Umwelt nicht nur dadurch, dass sie Energie sparen, sondern auch durch ihr 100% bleifreies, halogenfreies und RoHS-konformes PowerPAK-SC-75-Gehäuse; sie erfüllen alle internationalen Umweltschutzrichtlinien. Angesichts der Tatsache, dass tragbare elektronische Geräte mit immer mehr Funktionen ausgestattet werden, suchen Entwickler nach Wegen, Platz zu sparen und die Leistungsaufnahme solcher Produkte zu verringern; die neuen Leistungs-MOSFETs im PowerPAK-SC-75-Gehäuse helfen dabei. Zudem erwarten die Benutzer möglichst lange Akkulaufzeiten. Deshalb benötigen Entwickler MOSFETs mit kleinerem Gehäuse und geringer Leistungsaufnahme – genau das bieten die neuen Typen im PowerPAK-SC-75-Gehäuse. Typische Anwendungen für die p-Kanal-Leistungs-MOSFETs im PowerPAK-SC-75-Gehäuse sind Lastschalter in Mobiltelefonen, PDAs, Digitalkameras, MP3-Playern und Smart-Phones. Der –30-V-Typ SiB415DK eignet sich auch gut als Lastschalter und Weißlicht-LED-Treiber in Notebook-Computern und anderen tragbaren Geräten. Produkt Datenblätter: Die neuen Leistungs-MOSFETs im PowerPAK-SC-75-Gehäuse sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 10 bis 12 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. PowerPAK ist eine eingetragene Marke der Firma Siliconix incorporated. |