|
For more information: Neuer integrierter 1-A-Leistungs-Fototriac von Vishay macht separaten Leistungs-TRIAC überflüssig
Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. August 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) erweitert sein Angebot an Optoelektronik-Bauelementen um einen integrierten Leistungs-Fototriac, der resistive oder induktive Lasten mit Strömen bis zu 1 A treiben kann. Der neueVO3526im 16-poligen DIP-Gehäuse enthält eine GaAs-Infrarot-LED und einen monolithischen NZC- (Momentwertschalter) Foto-TRIAC-Detektor-Chip, die optisch miteinander gekoppelt sind. Der Detektor-Chip seinerseits steuert einen integrierten Leistungs-TRIAC an. Der VO3526 macht einen externen Leistungs-TRIAC überflüssig und spart dadurch sowohl Entwicklungskosten als auch Leiterplattenfläche. Der Leistungs-Fototriac hat eine Sperrspannung von 600 V und kann Gleich- und Wechselspannungen gegenüber einem 120-V- oder 240-V-Netz galvanisch trennen; dabei hat der Entwickler eine Sicherheitsreserve von Faktor 2 oder mehr. Die hohe Eingang-zu-Ausgang-Isolationsspannung von 5.300 V trägt ebenfalls zur Sicherheit bei. Zur Triggerung genügt ein Eingangsstrom von nur 10 mA; dies vereinfacht die Ansteuerung durch Logikbausteine. DerVO3526kann als Halbleiterrelais eingesetzt werden. Das Bauteil wurde für den Einsatz in störsignalbehafteten Umgebungen optimiert; typische Anwendungen sind Haushaltgeräte wie Klimaanlagen, Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen/Wäschetrockner und Kochfelder. Der neue Leistungs-FototriacVO3526ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|