Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出业内首款具有双面冷却功能的 30V 单片功率MOSFET和肖特基二极管

新型 SkyFET® 器件采用密封PolarPAK® 封装,导通电阻低至0.0024Ω, Qrr为30-nC, 可处理的电流比SO-8高50%


SiE726DF

Products mentioned:

SiE726DF
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2008年9月24日 —Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号: VSH)目前宣布,推出业内首款采用具顶底散热通路的封装的30V单片功率MOSFET和肖特基二极管,该可在具有强迫通风冷却功能的系统中高性能运作。新型SkyFET® SiE726DF器件采用具有双面冷却功能的PolarPAK®封装,可提升高电流、高频运用的效率。

新型SiE726DF在10V栅极驱动时,具有极低的导通电阻,最大为0.0024Ω(在4.5V驱动时,最大为0.0033Ω),且在无散热片的情况下,能够处理的电流水平比具有相同占位大小的SO-8高50%,为服务器和通信系统中的高电流直流—直流转换器的同步整流低端控制开关、VRM运用、显卡和负载点等应用进行了优化。该器件的典型栅极电荷为50nC,具有很低的Qgd/Qgs比率,能够提供良好的击穿保护。

该器件的 Qrr 为 30 nC 且 VSD 为 0.37 V — 两者均比标准MOSFET低50%以上 — 集成了MOSFET和肖特基二极管的SiE726DF因为寄生器件减少和MOSFET体二极管相关的功率损耗降低,效率也得到了提高。随着开关频率升高,功率损耗减少越来越显著。此外,取消外接肖特基二极管可在降低成本的同时,令设计人员创造出更小、更简洁的电路设计。

PolarPAK封装提供的双面冷却功能在高电流运用领域表现出更出色的散热性能。这使器件能够在更低结温下运作,顶部热阻为1°C/W,底盘热阻为1°C/W。除简化生产外,基于引线框架的密封设计因芯片密封,同样提供了保护和可靠性。无论芯片大小,该器件提供相同的布局布线,简化PCB设计,且100%通过Rg 和 UIS 测试。

目前,可提供SiE726DF的样品与量产批量,大宗订单的的供货周期为 10 至14 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###

SkyFET 和 PolarPAK 是Siliconix incorporated 的注册商标

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword