Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 将在 2008 年慕尼黑国际电子元器件博览会上展示 业界首款面向 IBC 应用的200W 1/16 砖直流到直流隔离式电源参考设计


 

Products mentioned:

SiP11206
SiP11205
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN—2008 年 11 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司将在 2008 年慕尼黑国际电子元器件博览会 (electronica 2008) 上展示业界首款 200W 1/16 砖的参考设计,在市面上 1/16 砖直流到直流电源实施方案中,该设计具有最高的功率密度和最少的元件数目。

新参考设计可实现功率密度大于 600W/平方英寸,比之前的 1/16 砖设计高 60% 以上。该设计可提供 12V 标称直流输出电压,在 270 kHz 时可以 95 % 的效率工作并降低 40% 的功耗。其固定占空比模式可提供不变的输入/输出电压关系,从而可最大程度地提高效率。ENABLE 引脚针对电源排序应用可确保模块的开启和关闭。

为了加快 OEM 模块或嵌入式直流到直流器件的上市时间,同时大幅节省空间,Vishay 可提供采用新参考设计的 90% 元件,包括控制器 IC、功率 MOSFET、整流器和无源元件。

新参考设计的核心是 SiP11206控制器 IC,它整合了具有 1.6A 电流驱动、高电压 (75V) 半桥 MOSFET 驱动器及全量程电流监测和控制的功能。与其他 IBC 实施方案相比,SiP11206由于不需要独立的控制器和高电压 MOSFET 驱动器元件,从而最大程度地减少元件数目。其半桥式架构进一步确保可使用更小、更廉价且电压更低的元件。

Vishay 的 1/16“薄型”砖参考设计可确保电源模块制造商和电信 OEM 快速采用技术成熟的设计并投入生产,而不论是作为专业模块还是作为电源系统的一部分。通常,采用该设计制造的 1/16 砖的输出功率介于 60W 至 200 W 之间,而相同的 SiP11206控制器 IC 由于其通用的架构,非常适合于 400W 至 600W 全桥电源。

SiP11206控制器 IC 递减调节电压的效率高达 95 % 以上。它具有 36V 至 75V 的输入电压范围,并可按照 ETSI 300-132-2 轻松处理 100ms 的 100V 瞬态电压。它具有自驱同步整流功能,无需二次 MOSFET 驱动器和隔离脉冲驱动器,因此降低了成本,简化了设计。

SiP11206具有全方位的保护功能。先进的电流监测与控制电路允许用户设置初级电路的最大电流。这一功能能够有效防止电源并联情况下的过电流、输出短路以及出错等问题。其他功能包括低输入电压检测、可编程软启动和过热保护等。

在 Vishay 可提供的元件中,除 SiP11206外,1/16 砖参考设计具有采用热增强型 PowerPAK® 1212-8 封装的 Vishay Siliconix 功率 MOSFET 和低厚度 IHLP® Vishay Dale 电感器。

Vishay 的 1/16 砖参考设计提供完整文档,包括示意图和印制电路板布局设计。更多详情请登录 www.vishay.com/ppg?69232。对于需要半调节输出的设计而言,Vishay 可提供的 1/8 砖参考设计, 该设计采用其 SiP11205 IBC 控制器 IC 。更多详情请登录www.vishay.com/doc?69233.

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword