|
For more information: Vishays Tantal-Chip-Kondensator TR8 MicroTan™ wurde vom EDN China Magazine mit dem Annual Innovation Award in der Kategorie passive Bauelemente, Steckverbinder und Sensoren ausgezeichnet
Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. Dezember 2008. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) gibt bekannt, dass sein vergossener Tantal-Chip-KondensatorTR8MicroTan™ vom EDN China Magazine mit dem Innovation Award in der Kategorie passive Bauelemente, Steckverbinder und Sensoren ausgezeichnet wurde. Vishay nahm die Auszeichnung während einer Zeremonie am 6. November im The Jinjiang Shenzhen Airlines Hotel in Shenzhen, China, entgegen. Die Auszeichnung wurde an Tommy Cheng, Tantalum/MLCC Field Application Manager bei Vishay, überreicht. Mit seinen im Jahr 2005 erstmals verliehenen Innovation Awards zeichnet das EDN China Magazine Personen, Produkte und Technologien aus, die im zurückliegenden Jahr die Halbleiterindustrie mitgeprägt haben. Die für die 2008 Innovation Awards nominierten Produkte wurden von einer Jury bewertet und ausgewählt, die aus Branchenexperten und Spezialisten von Chinas führenden OEM-Firmen, akademischen Instituten, Universitäten und Redakteuren des EDN China Magazine bestand. Aus dieser Vorauswahl wählten Leser und Abonnennten des EDN China Magazine dann die Sieger. Der Tantal-Chip-KondensatorTR8MicroTan™ von Vishay Sprague – Sieger in der Kategorie passive Bauelemente, Steckverbinder und Sensoren – zeichnet sich aus durch ultra-niedrige ESR-Werte von nur 0,8 Ω (bei 100 kHz und 47 µF, 0805-Gehäuse) bzw. 1,5 Ω (0603-Gehäuse); der letztgenannte Wert markiert einen neuen Branchenrekord. Die niedrigen ESR-Werte in Verbindung mit den kompakten Abmessungen (0603 bzw. 0805) ermöglichen bei geringerem Platzbedarf eine höhere Effizienz in Audiofilter- und Signalverarbeitungsanwendungen. Der KondensatorTR8ist vorgesehen für Anwendungen in Mobiltelefonen, Digitalkameras, MP3-Playern und anderen tragbaren Geräten. Wie alle Serien der Familie Vishay MicroTan™ ist auch derTR8is RoHS-konform und halogenfrei. Die Bauteile besitzen bleifreie, L-förmige, nach unten zeigende Anschlüsse, die einen besseren Kontakt zum Lötpad gewährleisten als herkömmliche, nach unten zeigende Anschlüsse. Das rechteckig vergossene Gehäuse erleichtert die Leiterplattenbestückung.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|