|
For more information: Vishay 为设计人员提供了针对 IHLP® 电感器的 免费在线开关损失计算器新型可定制在线工具有助于优化板设计并加速产品上市时间
宾夕法尼亚、MALVERN — 2008 年 12 月 12 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)目前在其网站上提供了计算 IHLP® 电感器开关损失的基于 Web 的免费工具。这种易于使用的开关损失计算器可针对各个单独应用进行定制,从而使设计人员能够选择正确的部件以优化板设计,同时加速产品上市时间。该开关损失计算器可用于降压、升压及降压/升压直流到直流转换器拓扑结构。 在过去为计算电感器损失,设计人员必须手动完成复杂的 Steinmetz 方程,这是一个会增加人为错误的耗时过程。 凭借 http://www.vishay.com/inductors/calculator-home-list/上提供的 Vishay 损失计算器,设计人员只需输入他们应用的输入与输出电压、频率、输出电流及环境温度。通过在 0.1 µH~10 µH 范围内选择电感值,该计算器可立即提供铜、内核及总损失的结果,以及估计的电感器温度升高值。此外还显示了正确的 Vishay IHLP 部件编号,以供设计人员参考。 该计算器适用于所有 IHLP 电感器应用,包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统;薄型高电流电源及负载点 (POL) 转换器;分布式电源系统;现场可编程门阵列 (FPGA) 等终端产品中的稳压器模块 (VRM) 与直流到直流转换器应用。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. IHLP 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。 |