Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Neuer oberflächenmontierbarer 1-Watt-Power-Metal-Strip®-Widerstand WSLT2010…18 im 2010-Gehäuse von Vishay – der erste Widerstand dieser Art, der für den Temperaturbereich von –65ºC bis +275ºC spezifiziert ist


WSLT2010...18

Products mentioned:

WSLT2010...18
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Januar 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert den neuen oberflächenmontierbaren 1-Watt-Hochtemperatur-Power-Metal-Strip®-WiderstandWSLT2010...18. Dies ist der weltweit erste Strommesswiderstand im 2010-Gehäuse, der für den Betriebstemperaturbereich von –65ºC bis +275ºC spezifiziert ist. Der neue Widerstand deckt Bereich sehr kleiner Widerstandswerte von 10 mΩ bis 500 mΩ ab, ist mit engen Toleranzen bis hinab zu ±0,5% erhältlich und zeichnet sich durch niedrige TCR-Werte bis hinab zu ±75 ppm/ºC aus.

Die hohe Temperaturfestigkeit und Belastbarkeit desWSLT2010...18(doppelt so hoch wie beim Standardmodell WSL) ermöglicht es, den Widerstand für Strommessungs- und Pulsanwendungen in widrigen Hochtemperaturumgebungen einzusetzen, ohne Kompromisse bei der Belastbarkeit oder den elektrischen Eigenschaften eingehen zu müssen.

Typische Anwendungsbereiche für denWSLT2010...18sind Motor- und Getriebe-Managementsysteme, Audio-Elektronik, Klimaanlagen, Antiblockiersysteme, industrielle Öl-/Gas-Tiefbohrsysteme sowie Mess- und Prüfgeräte für solche Systeme.

DerWSLT2010...18basiert auf einer proprietären Technologie, die es ermöglicht, sehr kleine Widerstandswerte zu realisieren. Das Bauteil ist voll-geschweißt; das Vollmetall-Widerstandselement besteht aus einer Nickel-Chrom-Legierung mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten <20 ppm/ºC. Der Widerstand zeichnet sich aus durch geringe Induktivität, hervorragenden Frequenzgang bis 50 MHz und eine niedrige Thermospannung von weniger als 3 μV/ºC.

Der neue Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Power Metal Strip® ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword