|
For more information: ビシェイ社、過酷な環境での使用に適したスロットル位置センサーを発売、 ホール効果を利用したセンサーでシャフトは中空またはD型不感帯のない最大360°の電気角、最小±0.5%の直線性、1千万回以上の長寿命を実現
ペンシルバニア州マルバーン市、2009年3月 18日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、新型のスロットル位置センサーを発表しました。過酷な環境での使用に適したホール効果によるデバイスで、シャフト形状が中空タイプとDタイプの新製品です。 新しい981 HE位置センサーはホール効果によるセンサーで、他の技術に比べ耐環境性能が特に優れているという特長があり、最大20Gの高周波振動と最大50Gの衝撃に耐え-45℃~+125℃の温度範囲で動作します。 このセンサーは船舶や航空機、フォークリフトトラック、農業機械、クレーン、自動車等に使われ、フットペダルの位置センサー、スロットル位置センサー、ステアリング位置センサー、コンピュータによる電子制御、リフトやシャトルの位置センサー、傾斜制御や傾斜位置のフィードバック、サスペンション系の位置センサーなど様々な形で利用されます。 981 HEセンサーは電気角0~360°の全範囲で不感帯がなく、直線性は±0.5%まで製作可能です。寿命はD型シャフトで1,000万サイクル以上、中空シャフトで500万サイクル以上となっており、寿命期間中のリニアリティ変化がなく、連続使用が可能です。またスプリングを内蔵した製品も用意されています。 このセンサーの供給電圧は5V±10%で、それ以外の電圧にも特注で対応可能です。供給電流は10mA(Typ.)で、PWM出力は16mAです。+20Vまでの過電圧保護と-10Vまでの逆電圧保護も付いており、推奨される負荷抵抗はアナログ出力、PWM出力ともに1kΩで、特注により信号出力の冗長化も可能です。 981 HEのサンプルは現在入手可能で、製品の出荷は2009年の第1四半期に開始される予定です。また大量注文時の納期は12週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|