|
For more information: Vishay的新型空心轴及D轴节气阀位置传感器采用霍尔效应技术, 以适应恶劣环境中的应用器件具有高达 360° 的电角,无死区,线性低至 ±0.5%, 且寿命超过 1 千万个周期
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 3 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型空心轴及D轴节气阀位置传感器,该传感器采用霍尔效应技术,可适应恶劣环境中的应用。 新款 981 HE的霍尔效应技术比其它技术具有更大优势,使器件能在高频振动达 20 G,震动达 50 G,温度范围为 –45°C 到 +125°C 的条件下运行。 该传感器已经优化,可用作航海、航空电子设备、叉车、农机具、起重机和汽车应用中的踏板位置传感器、节气阀位置传感器、转向位置传感器、电控、升降机与货叉位置传感器、倾斜控制与倾斜定位反馈及悬吊系统位置传感器。 由于电角高达 360° 且无死区,器件具有低至 ±0.5% 的精确线性度。该传感器D轴型寿命超过 1 千万个周期,空心轴型寿命超过 5 百万个周期。981 HE在器件使用寿命期间可持续发挥效能,且无线性漂移。该器件还有弹簧支承型可供选择。 该传感器可提供 5 V ±10% 的电源电压,其它值可按要求提供。该器件具有典型的 10 毫安输入电流和 16 毫安的 PWM 输出电流。981 HE可提供 +20V 过电压保护和 –10V 反向电压保护。对于模拟输出和 PWM 输出,建议负载电阻为 1 kΩ。冗余输出信号可按要求提供。 目前,981 HE的样品已可提供。批量生产将于 2009 年第一季开始,大宗订单的供货周期为 12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。
|