Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ・シリコニクス社のTrenchFET®Gen III (第3世代) パワーMOSFET、 EN-GeniusによるProduct of the Year賞を受賞


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、 日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)の事業部であるビシェイ・シリコニクス事業部は本日、 新しいTrenchFET® Gen IIIパワーMOSFETファミリが、 電子設計エンジニア向け情報サイトEN-Genius Network(www.en-genius.net)より「Product of the Year 賞」を受賞したことを発表しました。

受賞したのはTrenchFET Gen IIIデバイスの中で、 新しいチャージバランス式のドレイン構造によるTurboFET™技術を初めて採用したデバイスで、 パワーデバイス部門で最も優れた向上性を示したことが評価されました。このデバイスは、ノートPC、サーバー、その他システムにおいて、 エネルギーや回路基板スペースの効率的な使用を可能とします。

EN-Geniusのコメント 「こうした第3世代の部品におけるゲート電荷の削減は非常に重要です。 これにより、多くの既存設計を受動回路で使用する面積を削減しながら効率性を維持したまま、 より高いスイッチング周波数へと移行させることが可能となるため、あるいは、 現在のスイッチング周波数において効率性を高めることができます。」

EN-Genius 2008 Product of the Year 賞は、EN-Geniusの編集長であるPaul McGoldrick、 および編集スタッフのLee Goldberg、Alex Mendelsohnの3名により、2008年中にレビューした製品の中から選ばれました。

ビシェイのTurboFET™技術は、低伝導損失をもたらす低オン抵抗と、低ゲート電荷を組み合わせたデバイスを実現します。 DC/DCコンバータ用MOSFETでは、ゲート電荷が小さくなるとスイッチング効率が向上するため、ノートPC、電圧レギュレータモジュール(VRM)、 サーバー、およびその他のポイントオブロード(POL)電源変換を使用するシステムの省電力化に役立ちます。 また、高周波数での動作も可能なため、サイズの小さな受動部品を使用できるようになります。

TurboFET製品データシートへのリンク

SiS426DN
SiR496DP
Si7718DN
Si7784DP

TurboFET技術による新しいGen IIIパワーMOSFETのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文時の納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword