|
For more information: Vishay Siliconix发布新款±15V高精度8通道和4通道CMOS模拟复用器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 6 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款为数据采集、工业过程控制、测试和测量以及医疗系统里的±15V高精度、低噪声信号开关应用进行了优化的复用器。 8通道的DG508B和4通道的DG509B采用独特的设计,非常适用于模数转换网络的模拟前端中的高精度复用,这种应用中需要更快和更精确的数据采集性能。 8通道的DG508B和4通道的DG509B CMOS模拟复用器将最大电压等级提升到44V,具有轨到轨模拟输出能力,可以在双电源或单电源配置下工作。 器件采用增强的SG-II CMOS工艺制造,在处理宽摆幅的模拟信号时,通道的典型关断泄漏电流小于3pA。源关闭时的寄生电容仅为3pF,电荷注入小于2pC,从而实现了精确、低电涌的开关性能。 器件具有超低功耗,可保证在整个工作温度范围内的最大电流不大于600 μA,这要比市场上其他最好的器件还要低60%,这使得DG508B和DG509B能够胜任便携式、电池供电的应用。 增强的SG-II CMOS工艺也使得新器件在大于200MHz的带宽下的衰减只有-3dB,在100MHz时的串扰合关闭隔离达到-40dB,这使得DG508B和DG509B可胜任包括视频在内的各种各样模拟信号应用。 DG508B和DG509B的导通通道能够在两个方向上都同样良好地导电,每个通道在关闭状态下能够阻断和电源轨一样高的电压。复用器具有使能功能,在遇到多个堆叠的器件时,能够把所有开关复位至关闭状态。器件的其他特性还包括与TTL兼容的逻辑和先开后合的开关动作,能够保护器件免受相邻通道间瞬时串扰的影响。 DG508B和DG509B均提供16脚的SOIC和TSSOP封装,可在- 40°C~+125°C的扩展温度范围内工作。器件采用无铅端子,符合RoHS指令和IEC 61249-2-21的无卤素规定。 新款模拟复用器现可提供样品,将在2009年7月实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|