Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert neuen Power-Metal-Strip®-Akkustrom-Messwiderstand im 8518-Gehäuse mit 36 W Belastbarkeit und Widerstandswerten bis hinab zu 100 μΩ


WSBS8518

Products mentioned:

WSBS8518
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Juli 2009. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Power-Metal-Strip®-Akkustrom-Messwiderstand mit 36 W Belastbarkeit im 8518-Gehäuse, der den Bereich extrem kleiner Widerstandswerte bis hinab zu 100 μΩ abdeckt.

Der Akkustrom-MesswiderstandWSBS8518wird in einem patentrechtlich geschützten Prozess gefertigt, der extrem kleine Widerstandswerte von 100 μΩ, 125 μΩ und 250 μΩ ermöglicht. Der neue Widerstand ermöglicht genauere Batteriestrommessungen in Anwendungen wie Gas-, Diesel-, Hybrid- und Elektroautos, Lastkraftwagen und Motorrollern sowie elektrischen Gabelstaplern und sonstigen Schwerindustrie-Anwendungen.

Durch seine enge Toleranz von 5,0% ermöglicht es der neue Widerstand, das Laden und Entladen des Akkus genauer zu überwachen; dadurch ist der Entwickler in der Lage, das Akkumanagement besser auf die Anforderungen des jeweiligen Akkutyps abzustimmen.

DerWSBS8518ist voll-geschweißt und verarbeitet problemlos Dauerströme bis zu 600A. Der Widerstand besitzt eine geringe Induktivität von <5 nH und eine niedrige Thermospannung von <3 μV/°C. Das Bauteil ist bleifrei und RoHS-konform.

Der neue Akkustrom-Messwiderstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Power Metal Strip ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword