|
For more information: Vishay最大尺寸仅为1mm x 1mm的MICRO FOOT器件是业界最小的芯片级MOSFET,包括首款小于1.2mm2、栅源电压达12V的器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 10 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款MICRO FOOT功率MOSFET,最大尺寸为1mm x 1 mm x 0.548mm,是迄今为止最小的芯片级功率MOSFET。 在种类繁多的便携式设备中,20V的P沟道Si8461DB和Si8465DB可用于负载开关、电池开关和充电开关应用,器件的小尺寸和薄厚度有助于减少电源管理电路所占用的空间,以及/或是实现更多的功能。与市场上尺寸与之最接近的芯片级功率MOSFET相比,1mm x 1mm x 0.548mm的MICRO FOOT的占位小9%。 在4.5V栅极驱动下,Si8461DB的导通电阻为0.1Ω,比非芯片级器件提高了10倍,而且具有相近的占位尺寸,为节约便携设备中的电池能量提供了极大帮助。除4.5V的电压等级,Si8461DB还确定了在2.5V、1.8V和1.5V电压时的最大导通电阻,导通电阻与采用便携式系统中常见的更小输入信号的设备相匹配。对于充电开关等需要更高输入电压的应用,Si8465DB具有12V的栅源电压,在4.5V和2.5V栅极驱动时的导通电阻分别为0.104Ω和0.148Ω。 Si8461DB和Si8465DB现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周至十二周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. MICRO FOOT是Siliconix Incorporated公司的注册商标 |