|
For more information: Neuer
|
| For more information: Media contact - Bob Decker, Wall Street Communications Phone: 1.415.409.0233 Fax: 1.650.618.1512 E-mail: bob.decker@wallstcom.com Sales contact: |
Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. Dezember 2009 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen
Der neue SiM400 im
Der SiM400 hat einen On-Widerstand von
DerSiM400eignet sich für eine Vielzahl von Kleinsignalschalter-Anwendungen, bei denen nur eine winzige Leiterplattenfläche zur Verfügung
steht. Typische Beispiele sind Miniaturmotoren in Digitalkameras und digitalen Videokameras, Elektrolumineszenz-Hintergrundbeleuchtungen
und
Mobile Geräte enthalten oft Kleinsignalschalter zusammen mit komplexen Controllern wie z. B. Power Management Units (PMUs).
Der niedrige, für Gate-Source-Spannungen bis hinab zu 3,5 V spezifizierte On-Widerstand des SiM400 und das im Vergleich zu
Das umweltfreundliche neue Bauteil ist bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform. Es ist außerdem ESD-geschützt bis
Der neueSiM400ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.