|
For more information: Vishay präsentiert auf seiner Website ein Video über die flachen Hochstrominduktivitäten der Serie IHLP®Das Video demonstriert die überlegenen Eigenschaften der IHLP-Induktivitäten bei hohen Strömen
Malvern, Pennsylvania – 11. Januar 2010 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat in seine Web-Seite (http://www.vishay.com) ein neues Video eingestellt, das die Vorzüge demonstriert, die die flachen Hochstrominduktivitäten der Serie IHLP® dem Anwender bieten. Vishays IHLP-Induktivitäten sind so konstruiert, dass sie hohe Spitzenströme verarbeiten können, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten. Das neue, vierminütige Video zeigt die Ergebnisse von Sättigungsstrommessungen, die die hervorragenden Eigenschaften der IHLP-Induktivitäten bei Nennströmen von 5 A und 25 A belegen. Es demonstriert, dass Induktivitäten auf der Basis anderer Technologien beim Erhöhen des Stroms über den Nennstrom hinaus abrupt in die Sättigung geraten, wodurch die Induktivität schlagartig fast bis auf Null absinkt. Die IHLP-Induktivitäten hingegen zeigen ein "sanftes" Sättigungsverhalten mit langsam abfallender Induktivität. Dadurch eignen sich die IHLP-Induktivitäten bestens für Spannungsreglermodule (VRM) und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Endprodukten wie z. B.: mobile Geräte der nächsten Generation; Notebooks, Desktop-Computer, Grafikkarten, tragbare Spielkonsolen, persönliche Navigationssysteme, persönliche Multimedia-Geräte und automobile Systeme; flache Hochstrom-Stromversorgungen und POL- (Point Of Load) Wandler; verteilte Stromversorgungssysteme; und FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). Schauen Sie sich das Video an unter: http://www.vishay.com/landingpage/videos/demo_ihlp.html.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. IHLP ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Dale Electronikcs, Inc. |