Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Für sicherheitskritische Applikationen: Vishays neue TF3 Serie an TANTAMOUNT® low-ESR Festtantal Chipkondensatoren mit eingebauter Sicherung erhältlich in drei Gehäusegrößen


TF3 tantalum

Products mentioned:

TF3
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

MALVERN, PENNSYLVANIA — 27. Januar 2010 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) kündigt heute die neue Serie von TANTAMOUNT® low-ESR Festtantal Chipkondensatoren mit eingebauter Sicherung an. Sie werden in drei umspritzten Gehäusegrößen angeboten. Die Serie TF3 Serie wurde entwickelt für einen hohen Schutz gegen Kurzschluss in sicherheitskritischen Applikationen.

Zu den besonderen Merkmalen der TF3 Serie zählt eine interne elektronische Sicherungsfunktion die bei einem Mindeststrom von 5A bei +25° innerhalb von 0,1 s anspricht. Im Überstromfall schützt diese Sicherung so Schaltungsteile vor Beschädigung.

Mit dem niedrigen ESR bis zu 0,25 Ω bei + 25 °C und 100 kHz, ist der Kondensator für solche Hochstromapplikationen (> 10 A) optimiert, die einen solchen Schutzgrad erfordern wie z.B. Industrieapplikationen, Medizintechnik, Diagnostik- und Steuergeräte, High-end Computer und Datenspeicher sowie Basisstationenfür Telecomnetzwerke.

Die TF3 Komponenten gibt es im Kapazitätsbereich von 0,47 μF bis 470 μF und in den Gehäusegrössen C, D und E. Die Kondensatoren bieten eine große Ripplestrombelastbarkeit und sind ausgelegt für einen Spannungsbereich von 4 V bis 50 V bei einem Betriebstemperaturbereich von - 55 °C bis + 125 °C.

Die Kondensatoren eignen sich für vollautomatische Bestückungsmaschinen, haben RoHS-konforme Zinnanschlüsse, falls benötigt sind weiterhin auch Sn/Pb Anschlüsse verfügbar. Die Teile sind 100 % Stoßstrom getestet und entsprechen den EIA 535BAAC Anforderungen.

Die neuen low-ESR TF3 Festtantal Chipkondensatoren sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen erhältlich bei Lieferzeiten von 6 bis 8 Wochen bei größeren Auftragsmengen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Tantamount ist eingetragenes Markenzeichen der Vishay Intertechnology, Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword